使用热成像技术捕捉灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......

红松鼠是一种非常稀有的松鼠类,主要生活在英国,这种可爱的小动物却曾经面临着灭绝的危险。幸好有英格兰北部敬业的红松鼠保护主义者的辛勤工作,让它们在经历了多年的衰退后,终于有了数量的增加。

红松鼠濒临灭绝的原因

事情起因是一位名叫Thomas Brocklehurst的维多利亚时代银行家,从美国出差后将一对灰松鼠带回了他在Cheshire的家中。后续灰松鼠不断繁殖,成爆炸式增长,给红松鼠造成了极大伤害。

虽然灰松鼠不会直接杀死红松鼠,但它们是松鼠痘病毒的携带者。它的发展方式与兔子的粘液瘤病相似,虽然灰松鼠本身对病毒免疫,但对红松鼠来说却是致命的。灰松鼠也是一种更健壮的物种,比红松鼠的饮食更广泛。

Red Squirrel 2.png

在英国北部灰松鼠的数量估计约为500万只,而红松鼠的数量已经减少到不足15万只。如果没有环保主义者的帮助,红松鼠显然有灭绝的危险,确保它们在自然栖息地继续茁壮成长的唯一方法是清除“外来”物种。

FLIR热像仪:快速定位目标

“我们在媒体和各种拍摄论坛上了解到FLIR热像仪,这似乎是理想的检测方法”,红松鼠保护者之一的Jerry Moss说道。“幸好FLIR允许我们在购买之前试用,显然作为一家慈善机构,我们必须将成本降至最低,因为我们只能通过捐赠和赞助来维持。这次我们选择的FLIR Scout并不是最便宜的,但它具有重要的功能,使其成为满足我们需求的最佳选择。

FLIR Scout热像仪在为野生动物保护组织人员追踪灰松鼠方面提供了极大的帮助,在选择FLIR Scout热像仪之前,该保护组织的人员只能依靠视觉和直觉来追踪灰松鼠,当它在森林树冠或地面落叶上时,发现它不是一件容易的事。此外,这项工作必须在白天完成,因为所有松鼠都是白天活动,因此很难追踪。

Red Squirrel 4.png

FLIR Scout使这项任务变得更加容易,因为它能够监测前方的木材,拾取最小的热源,无论是五子雀、野兔、红松鼠还是灰松鼠,“Jerry Moss补充道。

FLIR Scout:有效保护红松鼠

Jerry Moss选购的FLIR Scout,是一款袖珍型红外感应单筒望远镜,可以在漆黑的环境中(比如深夜和森林)帮助您清楚地看到90多米外的人、物体和动物。其内含即时警报、Graded Fire 等多种视频调色板,电池续航时间长达7小时,可供您在野外长时间的追踪。

Red Squirrel 1.png

Scout TKx热成像单筒望远镜采用IP67防护等级的外壳,可在各种天气条件下保护关键硬件组件。防水、紧凑、轻便、抗震,这款坚固耐用的设备完全能够应对恶劣的户外环境。直观的控件和改进的内部菜单允许快速调整热调色板,并可轻松访问画中画缩放、视频录制和 GPS 功能等功能。

这就是FLIR热像仪在拯救红松鼠行动中的重要性,因此联合保护组织现在已经制定了一份使用该技术追踪野生动物的书面指南。

“毫无疑问,FLIR Scout热像仪极大地提高了我们寻找和清除灰松鼠的能力。没有它,我们可能无法如此有效,“Jerry Moss 总结道。

FLIR Scout红外热成像单筒望远镜作为户外探索的“外挂”,它能为您带来前所未有的野外探险体验!这款小巧便捷,简单易用热像仪,菲力尔京东\天猫官方旗舰店火热售卖中,感兴趣的小伙伴赶快点击填写右侧表单,带走心爱的户外寻物第三只“眼睛”吧~

Related articles

Application Story

再善于伪装的野外动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!

Read more
Application Story

FLIR和世界野生动物基金会联手寻找草原“蒙面土匪”

Read more
Back to top