利用热成像检测害虫

热像仪是一种越来越受欢迎的非侵入性解决方案,可用来发现墙壁和其他隐藏位置的害虫。许多房主和建筑维护专业人员都在利用热成像来快速定位巢穴(包括啮齿类动物、黄蜂和白蚁的巢穴),避免在房屋周围使用杀虫剂等化学物质。不过,要成功发现害虫,则需要了解热成像的一些关键信息。

能穿透墙壁看到东西吗?

首先,让我们澄清一个常见的误解:热成像无法穿透墙壁看到东西。相反,热像仪能检测到由另一侧的物体引起的墙壁表面温差。例如,热像仪不能捕捉到穿过墙壁的啮齿类动物,但可以检测到长时间发热并导致外侧墙壁升温的啮齿类动物巢穴。查看文章“热成像能穿透墙壁看到东西吗?”了解更多信息。

寻找热图案

如果不能明显观察到像巢穴这样的大型热源,敏感的热像仪或许能够检测到不规则的热图案、水分和其他表明存在害虫的损坏迹象,例如隔热缺失或表明存在进入点的墙壁孔洞。需要培训和练习才能了解需要寻找什么样的热图案,因为很容易错误地解读图像。

在尝试定位一些常见的侵入害虫时,可以留意以下迹象:

白蚁

termites-in-walls.jpg

白蚁巢穴可能显示为热点(左),并且蚁道的水分含量高,可以通过热成像(右)检测到。

可以通过寻找巢穴、水分源和墙壁损坏的迹象找到白蚁。在白蚁进入住宅时,它们会以二氧化碳的形式从消化系统释放热量,并筑出高水分含量的泥管,在墙壁、天花板和地板表面产生不规则的热图案。

啮齿类动物

rodents-in-thermal.jpg

啮齿类动物(如左侧的负鼠)或其巢穴或许能够看到,野生动物活动也可能留下隔热缺失(右侧)等线索。

啮齿类动物和其他野生动物可能会筑造可检测到的巢穴,也可能损坏墙壁或移动隔热层,并产生在热图像中可以看到的冷点。在夜晚出没的夜行动物也可以通过热成像来跟踪,这种技术在完全黑暗的环境下也能发挥作用。

黄蜂和其他社会性昆虫

hornet-nests-small.jpg

黄蜂巢在热图像中显示为热点。

昆虫虽是冷血动物,但也会产生热量。黄蜂巢、蜂巢或其他大型社会性昆虫聚落通常会产生足以被热像仪检测到的热量。

即使您知道要寻找什么,也不一定能够明显地看到害虫。一般来说,我们建议您参加 ITC 培训课程,如果不容易找到害虫,也可以聘请专业人员来提供帮助。

我需要什么相机?

需要哪一款热像仪,具体取决于害虫的状况。如果您在寻找发热量大的巢穴,可能使用入门级相机(例如 FLIR ONE®FLIR Cx 系列)就能发现问题。

如果您在寻找白蚁,并且需要找到水分破坏的迹象,那么您可能需要更高分辨率的解决方案,例如 FLIR Exx 系列相机。

termite under floor.png

用热成像技术显现地板下的白蚁巢穴。

热像仪可以使害虫检测不再依靠猜测,节省检查人员的工作时间,帮助确定巢穴的确切位置,并最大限度地减少清除巢穴可能造成的破坏。点击此处了解更多有关 FLIR 建筑检测热像仪解决方案的信息。

FLIR_Line_Ironbow.png

相关文章

应用案例

热成像技术帮助养蜂人照看蜜蜂

Read more
如何执行

如何使用红外热像仪检测房屋漏水

Read more
应用案例

利用FLIR热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫。

Read more
Back to top