FLIR红外热像仪——精准探测房屋“湿气”,规避后续风险!

有一种崩溃,叫南方人的崩溃!春季万物复苏,春暖花开,大地呈现出一片生机盎然,而此时对于天气多变的南方来说却是一种无法言喻的痛!“回南天”可谓是广东人的噩梦。

在此期间墙壁、地面整日“冒水”水分渗透对房屋建筑会造成不同程度的损害,长时间的浸泡导致即使我们把表面水分清理干净,建筑中的湿气也并没有完全消失,为了保障建筑和房主的健康安全,我们需要选择一款合适的检测工具,及时查找并处理屋内残存的湿气,并在雨水较多的季节也能探寻湿气。

“看见”内部湿气,避免霉菌的产生

湿气往往只会造成细微的热差异,能够检测湿度的红外热像仪需要有高分辨率和高热灵敏度(NETD),这意味着微小的温差也能被显示出来。此外,最好使用允许您手动调整热图像的水平和跨度的热像仪。当图像调整到大约10℃或20℃的范围时,湿气问题最容易被发现,这样即使微小的温度差异也能显现出来。

detect moisture in houses-1.jpg

湿气在热像仪的镜头下清晰显现

全新FLIR Ex Pro系列红外热像仪配备了3.5英寸触摸屏,以及FLIR多波段动态成像MSX®功能(专利号:CN201380073584.9),结合内置的500万像素数码相机和LED补光灯,用户可更深入地了解房屋状况,即使是在昏暗地下室等环境中也能捕捉视觉细节,您还可使用全新的屏幕注释功能突出关键检测结果,记录房屋湿气的程度。

检测屋面防水,防止损害扩大

除了回南天,梅雨季、暴雨季等也是湿气弥漫的重灾区,这时候屋面防水的重要性就体现出来了。
众所周知,为避免屋面防水问题造成更大的损失,一定要“早设防、早发现、早治理“。出现问题后一定要尽早定位渗漏的位置和范围,以防渗漏部位继续发展扩大和恶化,从而减少接下来修补工作的难度和工作量,提高修补的可靠性和成功率!由于红外热像仪能可视化温度的细微变化,精准定位防水材料的故障位置,因此已广泛应用于屋面防水材料质量的检测。

detect moisture in houses-2.jpg

实拍:红外热像仪视角下的屋面防水状况

菲力尔新推出的新型分离式红外热像仪——FLIR ONE Edge Pro,从检测人员的角度设计,可最大限度的满足用户对狭窄区域的检测。房屋常见的渗漏点有防水层、屋面板周边与女儿墙连接处、屋面与排水口连接处、窗周边与墙体之间、窗扇底部等。分离式的设计,让用户面对屋顶等较高较远和低矮难以探身的检测部位时,只需要将探头伸出去,就能在手机等智能设备上看清具体状况,最远可以检查30米远的区域,当然你也可以将其夹在设备上单手进行操作。

detect moisture in houses-3.jpg

定期检测电器电路,规避火灾风险

据了解,“回南天”还极易发生电气火灾,这是因为:一、电线老化长时间被水侵蚀短路;二、电器内灰尘杂质因潮湿而变成导体,通电状态下被浸湿的灰尘杂质极易被电流击穿,引起燃烧;三、电源插头接触不良,空气潮湿导致电器导电参数变化而发生漏电、电弧短路等现象。这时候的用电安全也是要十分注意的事情,稍不留神就可能引发火灾风险!

FLIR C5红外热像仪是一款坚固耐用的袖珍型红外热像仪,它能够检查房屋中的热保险丝、电器电路和电源线等,特别适用于检查潮湿老旧、能源效率低下的房屋。这款热像仪配备一键式电平/跨度区域调节功能,测温范围为-20至400°C,可承受从两米处跌落, 防护等级为IP54,可抵御灰尘、污垢和恶劣天气。FLIR C5还提供FLIR Ignite云连接功能,让您可以在线存储和整理图像,方便分享与访问检测结果。

屋内湿气过重不仅会影响建筑和电器电路的使用寿命,时间久了还会对人的健康状况有侵害,因此我们要及时采取措施补救,选择FLIR红外热像仪,它能帮您赶走“湿气”,守卫健康。

相关文章

如何执行

历史性的飓风季节凸显了湿度检测的必要性

Read more
基本原理

如何节约家庭能源开支?这几点要注意

Read more
案例研究

物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献

Read more
Back to top