热像仪的校准

在非接触式温度测量领域,热像仪是一种令人赞叹的工具,它能够展示不可见的红外世界。然而,在其绘制热图像的能力背后,离不开一种称为校准的精妙过程,这是确保温度读数准确和可靠的关键步骤。

非接触式温度测量技术

热像仪(例如 FLIR 生产的热像仪)通过检测物体发射的红外能量来工作。这一独特功能使其能够在不实际接触被测物体的情况下测量温度,这对于从电气设备检验到建筑故障诊断等在内的各个行业都十分重要。

transmission-line-inspection.png

然而,要实现温度的精确测量并不简单。输入的红外能量不仅来自被测物体,还包括热像仪内部部件的反射及其内部温度波动。为了克服这些挑战,热像仪需经过彻底的校准调整过程。

FLIR 的精密校准专业知识

FLIR 是热成像技术领域的佼佼者,可将校准提升至高水平。我们的服务实验室采用专门的设备和技术来精确调整和验证热像仪的性能。

校准调整过程从图像一致性开始,确保热成像仪上的所有像素对红外能量的响应一致。下一步,确保输入能量与受控环境下的已知温度点相关。此数据用于针对每个热像仪独特的镜头、滤光器和温度范围创建量身定制的测量模型。

Understanding Calibration_final 12.jpg

最后,调整后的热像仪要经过严格测试方案的测试,将其读数与校准标准(即黑体)进行比较。此过程称为校准,用于验证热像仪是否符合指定的精度和性能要求。

校准证书所附的校准调整只能由 FLIR 提供,并且是 FLIR CareFLIR Protect 服务计划的一部分。

校准证书:保证精度的关键

校准证书是证明热像仪精度和可靠性的正式文件。它提供有关校准过程的详细信息,包括每个温度水平下的测量校正以及与读数相关的不确定性。

虽然制造商的技术规格可作为预期精度的参考,但只有详细的校准证书才能提供热像仪性能的具体证明。此外,校准证书还可以帮助用户解析热像仪性能随时间的漂移。

超越自检:定期校准的重要性

虽然自检可以粗略地指示热像仪的性能,但自检不能取代由认证实验室进行的定期校准。自检通常涉及参考目标(如冰和沸水)的测量。然而,温度和红外能量之间的关系是非线性的,这意味着精确校准需要更宽范围的温度点。

为了保持热数据的完整性,定期校准是必须的。对于大多数应用,FLIR 建议每年进行一次校准。这样可以确保热像仪保持准确和可靠,让用户可以放心地依赖其读数作出决定。

结论:校准是精确热成像的基石

热像仪的校准不仅仅是一项技术要求,更是热成像过程不可分割的一部分。校准可以确保热测量的精度和可靠性,使各个领域的专业人员能够根据精确的温度数据,作出知情的决策并采取预防措施。

相关文章

选择相机

选购热像仪时需要了解的六项规格

Read more
基本原理

发射率是如何影响热成像的?

Read more
Back to top