红外热像仪能测多远?

热像师常问的一个问题就是:“使用热像仪究竟最远能测量多远的目标?”要解释这个问题比较复杂,但从根本上说测量距离取决于热像仪的分辨率和视场角(FOV)。一台具有较高分辨率的热像仪能够让您的测量目标获得更多像素,即便从远处测量也能提高精度。窄视场角(如6°)能放大远处的物体,同样能使远距离目标获得更多像素。

当使用红外热像仪测量温度时,您的待测目标至少需要获得3×3像素,以确保获得精确的测量结果。通常做法是确保待测区域覆盖热像仪测量工具的光斑尺寸。但是,能在取景器上看到测量目标并不意味着您就能精确测量它。

待测量目标应至少获得3×3像素并且满测量工具的光斑尺寸

如何知道能否精确测量一个目标?具体细节在我们的文章《了解距离系数比》中进行了解释,该文章介绍了如何计算出您能在多远的距离对特定尺寸的目标进行测量并获得精确的温度测量值。这个计算方式有些费脑筋,但大多数情况下,无需烦恼于这些复杂的计算。

什么情况下有必要计算距离系数比,什么情况下无需计算呢?

远距离应用

以下类型的应用一般会需要远距离测量: 

  • 从地平面测量屋顶或其它高大目标
  • 监测电源线
  • 监测变电站和输电线
  • 无人机监测与绘图
  • 无人机太阳能发电站检测
  • 在靠近目标较危险或不现实的情况下进行距离检测

这些应用可能需要您计算热像仪的距离系数比,以确保待测目标至少获得3×3像素。

其他应用

以下类型的应用一般不需要远距离测量:

  • 检测房子或建筑内是否存在漏风、隔热层缺失等问题
  • 检测湿气问题
  • 检测开关箱和其他家庭布线
  • 在接近设备安全且切实可行的情况下监测变压器、电机等
  • 车辆保养和维修
  • 在能轻松确保目标能覆盖3×3像素的情况下测量大型目标

特别注意,热像仪的变焦功能仅能放大像素:它无法增强您测量较小目标的能力。如果目标特别小,您可以靠近些以确保至少获得精确测量所需的3×3像素。一定要遵守所有安全预防措施,除非环境或设备安全,否则不要靠近。

变焦功能无法提升您测量较小目标的能力。如果无法接近目标,需要使用较高分辨率的热像仪和/或长焦镜头。

如果您确定您的确需要进行远距离测量,那么需要使用什么类型的热像仪?哪些热像仪不适合远距离测量? 

入门级热像仪

术语“入门级”指的是分辨率较低的热像仪,如FLIR C3FLIR ONE或价格较低的Ex系列热像仪。这些热像仪非常适合测量者能够接近目标时使用,尤其是待检测目标温差较明显的情况。较低分辨率的解决方案不可用于远距离测量,尤其是需要精确测量目标温度值的情况。  

适用于远距离测温的热像仪

较高分辨率的热像仪,如FLIR T系列FLIR Exx系列热像仪,更适合用于远距离测量。适合远距离测量的热像仪包括FLIR T840,它们配有适合远距离测量较小目标温度的长焦镜头。

请阅读我们的文章《了解距离系数比》,全面了解在远距离处进行温度测量的基本知识。

相关文章

基本原理

什么是非均匀性校正(NUC)?

Read more
如何执行

如何清洁红外热像仪镜头

Read more
如何执行

历史性的飓风季节凸显了湿度检测的必要性

Read more
Back to top