如何使用红外热像仪检测房屋漏水

“回南天”出现时,空气湿度接近饱和,墙壁、地面甚至都会开始“冒水”,水分渗透对房屋建筑会造成不同程度的损害,当我们把表面水分清理干净时,其实建筑中的湿气并没有完全消失,热像仪虽无法“看到”墙壁中的水分,但它可以检测出细微的温差,从而用图像揭示水的存在,这样我们才可以彻底祛除湿气。

湿气渗透的不同形态

当房屋建筑的湿气长期过重时,墙体表面就会发霉变质导致长霉长毛,因此我们要时刻观察房屋中的水分情况,及时作出清理,避免造成更大的损失。
使用红外热像仪,在适当的情况下,不需要进行破坏性测试,就可以发现隐藏的水和湿气问题。建筑物中的水分通常以可识别的模式扩散,这取决于水的位置:

墙角——由上而下的三角形形状,是由水向下扩散而形成的。

天花板——潮湿区域呈现的是不规则、无条理的形状,湿气和潮湿的材料在不同温度下向外扩散。

地面墙角——水沿着墙向上渗透到隔热层和墙柱。

热水管道——泄漏显示为一个温暖的区域。

湿度是建筑物中难检测到的问题之一,因为在建筑表面出现明显水分之前,这些迹象很细微,很容易被漏掉,因此我们要挑选合适的检测工具。

“看见”湿气的红外热像仪

高分辨率、高热灵敏度:湿气往往只会造成细微的热差异,能够检测湿度的红外热像仪需要有高分辨率和高热灵敏度(NETD),这意味着微小的温差也能被显示出来。在热灵敏度方面,越低越好,因此灵敏度为30mK的热像仪适合湿度检测,而100mK灵敏度的热像仪更适合工业应用和检测大温差。

手动调节:此外,最好使用允许您手动调整热图像的水平和跨度的热像仪。当图像调整到大约10℃或20℃的范围时,湿气问题容易被发现,这样即使微小的温度差异也能显现出来。

用来检测湿气问题的绝佳红外热像仪包括基础款FLIR E6-XT,以及用于更高分辨率选项的FLIR E8-XTFLIR E96

精确读数的温湿度计

红外热像仪可以帮助确定水分的位置,并估计湿度的范围,但一个看起来像湿度过重的热图像并不能保证水分的存在。除了墙壁中的湿度,还有很多原因可以让你看到温差。为了查验你所看到的水分,你可以使用温湿度计来确认红外热像仪所检测到的结果。

FLIR和Extech的温湿度计为每个应用提供了多种检测选项,FLIR MR176甚至结合了热成像和湿度测量功能来定位和检测湿度。

Related articles

Choosing a Camera

什么时候觉得你的热像仪该升级了

Read more
Choosing a Camera

如何选择合适的手持式红外热像仪

Read more
Fundamentals

一键式电平/跨度是什么?

Read more
Back to top