使用红外热像仪和声学成像仪改善状态监控


全球能源危机给世界各地的企业带来了难以置信的财务压力。Npower Business Solutions最近的商业能源追踪报告显示,80%的组织认为能源短缺是他们的一大威胁。如何改善能源短缺造成的成本压力?如果不能“开源”,“节流”也不失为一种有效解决方法!
由于无法控制不断上涨的能源成本,企业转而寻求降低运营成本。通过解决能量泄漏,比如将潜在故障成为大问题之前提前检测,就可以进行预防性维护,以避免能源浪费和代价高昂的停机时间,并且这也有助于减少工厂设施的碳足迹,实现气候变化目标。
但是,由于工厂中需要状态监测的项目实在太多,但企业财务有些捉襟见肘,因此平衡效果和成本是一个需要考虑的问题。大部分企业通常缺乏快速检测、可视化并报告问题的工具,尤其是当许多警告信号不可见时。
为了帮助企业降低能耗,Teledyne FLIR专门设计和制造用于商业用途的热像仪和声学成像仪,并提供基于云备份和报告软件组成的卓越整体解决方案。这些智能传感技术能清晰显示隐藏的能量损失、工业故障、系统泄漏等,从而可以提高生产效率并降低能源成本。FLIR产品在准确性和精密度测试方面十分优秀,其功能范围适用于各种行业、业务规模和科学要求。Teledyne FLIR还开发了一种方便的ROI计算器,它可以显示通过投资我们的技术,普通企业可以节省多少钱。

例如,在7巴的压力下,压缩空气网络上一个只有1.5毫米的小孔发生泄漏,如果以两年前每千瓦时0.08美元的价格计算,假设每年的运行时间为6000小时,仅这一项就将使一家公司损失约1750美元。
FLIR红外热像仪可用于检查电机、各种泵、电气连接和其他工业设备是否存在隐形故障,从而可以在致使重大事故前对其进行维护或维修。FLIR热像仪在办公环境中也可用于检测隔热不良和热损失的区域。
FLIR Ex系列红外热像仪,非常适合现场状态监测,适用于每月、每两个月或不定期进行检测的中小企业。该系列包括标准和更宽温度范围,可覆盖几乎所有商业应用,其Wi-Fi连接可实现简单方便的图像传输。

FLIR Exx系列红外热像仪,配备了用于预防性维护的卓越热成像技术,能够在问题造成严重损坏之前对其进行检测和故障排除。通过内置FLIR智能巡检选项功能和FLIR Thermal Studio集成,该系列可加快大型工业或制造环境的勘测速度并简化报告。这意味着您的团队可以花更多的时间进行检查,而花更少的时间构建报告。较宽的测量温度范围使其能够在金属加工或玻璃制造中应用,配备AutoCal智能自标定镜头,可实现对近距离设备和高空远距离设备状态监测的自由转换。

声像仪用于定位压缩空气和气体系统以及真空系统中的泄漏。这使它们成为几乎所有制造或生产操作的明智选择。FLIR声像仪还配有内置的严重性指示器,以英镑或欧元为单位显示年度泄漏率和成本,以帮助您优先考虑节省成本高的领域。
FLIR Si124声像仪可直观地显示出超声波信息,并将其实时转换为数码相机图像。这样做还可以准确识别高压电气系统的加压泄漏或局部放电。