FLIR红外热像仪:探索热之艺术,让科技温度触手可及!

精妙的热成像技术,能将无形热量转为直观图像。红外热像仪如慧眼般,精准捕捉温度数据,呈现为易懂的热图像。假如我们能与这些温度数据产生超越简单观赏的更深层次互动,将何等奇妙?对此,艺术家兼科学家Marton Mogyorósi在其展览《隐藏波长:红外镜头下的当代场景》中,通过沉浸式体验,让参观者亲身感受了热成像技术的非凡魅力。

01.jpg

01 关于热的艺术展览

Márton Mogyorósi,一位目前在荷兰埃因霍温工作的等离子体材料工程师及研究人员,当他走出实验室的大门,便摇身一变成为多媒体艺术领域的探索者。他巧妙地将科学与视觉艺术交织在一起,不仅彰显了自己对这两个领域的深厚情感,更致力于推广那些他认为亟待公众瞩目的技术。“我常觉沮丧:尽管我们已在技术领域取得了卓越成就,但遗憾的是,这些成果往往缺乏合适的舞台,难以真正面向公众,转化为激发人们灵感的互动体验,”Mogyorósi 感慨道。

02.jpg

03.jpg

虽然画布看起来是一块黑色钢板,但FLIR热像仪揭示了隐藏的图像。

2024年10月,Mogyorósi在荷兰设计周(为期九天的设计盛会)中大放异彩,他的热成像艺术作品吸引了无数目光。此次展览以《隐秘波长》为主题,他的作品不仅展示在传统油画布上,更独具匠心地在加热钢板上演绎了这一艺术形式。观众们有幸通过先进的FLIR T1010高清红外热像仪,近距离感受这些作品的独特魅力。

FLIR T1010

FLIR T1010高清红外热像仪热灵敏度较高,能够检测到小至25mK的温差,搭配高达310万像素的分辨率(采用UltraMax®技术),可生成清晰的低噪点图像,其还支持1~8倍连续数字变焦,通过实时图像增强(一键式电平/跨度区域调节功能)等功能在热像仪里调整图像,很好地改善热图像的侧重点,从而呈现不一样的艺术效果。

04.jpg

02 艺术创作的原理

Mogyorósi通过在钢板背面安装加热铜板和冷却风扇,创作出了这幅热成像画作,使他得以用温度来进行“绘画”。观众甚至可以亲手触摸画布,感受图像所散发的热度,用另一种感官体验场景。

05.jpg

钢板上的热图像是由放置得当的铜板创造的,这些铜板加热某些点,而风扇冷却画布的其他区域。

“很遗憾,我们的视觉感知存在局限,仅能将光谱中从蓝至红的色彩尽收眼底,不是吗?”Mogyorósi缓缓道来,“然而,光的世界远比这丰富多彩。而我能将这份多彩以温暖触感的形式展现给大家,激发无限遐想,这的确是个匠心独运的创意。”

在《隐秘波长》的展览现场,观众们有幸沉浸于Mogyorósi通过FLIR T1010红外热像仪FLIR ONE Edge Pro智能手机热像仪精心捕捉巴西的“热情”瞬间。艺术家以其独特的视角,将巴西各地的节日庆典、朋友欢聚及绚烂夜生活定格为永恒。加热钢板上的一幅图像,生动展现了一名男子勇闯喷泉、攀登雕像的惊险一刻。“这场景非常有趣,因为你能清晰目睹他如何在水中奔跑,身体热量在水珠间闪烁跳跃,而这一切,又带给人意想不到的清凉触感,”Mogyorósi兴奋地分享道。

06.jpg07.png

Mogyorósi加热的钢板画                                     原始热图像

03 热成像技术让视障人群感受艺术

Mogyorósi回忆展览中的温馨一幕:一位视障访客凭借热成像技术,感受到了作品的魅力。当她通过触摸感受形状所在及其寓意时,我分享了图像背后的故事,她惊喜地说:“我能感受到这里的小人影!”我们畅想着,若能用此技术重现繁星夜空,让人真切感受宇宙的寒与星月的暖交织,那该多美妙,那一刻真的非常有趣。”

08.png

谈及热成像技术在其艺术创作中的运用,Mogyorósi感慨道:“我非常喜欢热成像技术,它能揭示世界的另一面,让人心生敬畏!仅凭我们与生俱来的感官,对周遭现实的理解始终有限,所能捕捉到的光谱范围更是不足。”

FLIR T1010高清红外热像仪,凭借高清图像、精准温度和强大灵活性,成为了各行各业热成像专家的优选工具,它不仅能让艺术家的创作手段更多样,还可以让电力、石化、机械等检修工作更快捷.您在检测工作中有哪些难点?有任何问题可以点击“右侧表单”提交信息,届时会有FLIR专业人员为您定制专属解决方案,或者您也可以拨打官方客服电话400-683-1958直接咨询~

相关文章

案例研究

FLIR 热像仪在雨水泄漏检测与维修后检查中的应用

Read more
基本原理

FLIR红外热像仪——精准探测房屋“湿气”,规避后续风险!

Read more
选择相机

选购热像仪时需要了解的六项规格

Read more
Back to top