定性or定量热成像,到底该如何选择?


现如今,使用红外热像仪检测和可视化红外能量的能力为广大用户带来了巨大的优势,从挽救生命到挽救生计。尤其是在过去十年中,热像仪尺寸、重量和成本方面的创新,以及外形、分析软件和数据处理的升级,使这项技术以不可预见的方式变得非常宝贵。
从用于搜索和救援的无人机摄像系统到用于发现逃逸气体的光学气体成像热像仪,当您为工作选择合适的热成像工具时,可以有如此多的选择。而且在我们检测的过程中,选择定性分析还是定量数据分析至关重要。
对于某些应用,操作员只需要一个热像仪,或表示为可视图像的红外数据,即可解释场景中发生的物理变化并确定问题根源或维修需求,这种热成像的定性分析方法提供了行动所需的视觉线索。

光学气体成像是揭示气体泄漏的定性分析技术
定性热成像分析技术的一项很有价值的用途是使用连接到无人机系统 (UAS) 的挂载热像仪进行搜索和救援行动。在这种情况下,搜索者使用热像仪来定位在较冷环境背景下突出的温暖人形。热像仪在不需要确定具体温度的低能见度(夜间或其他挑战人眼或可见光相机的环境)情况下特别有用的。

热成像无人机经常被用来发现太阳能电池板的问题
相反,有时简单的热像图不足以解释所有场景。在有些场景中,检测和记录每个像素温度的能力对于任务的成功至关重要。在这些情况下,使用辐射热像仪很重要,这意味着热像仪能够通过解释接收到的红外辐射信号强度来测量被测物体表面的温度。
通过热像仪中的辐射测量功能,无人机操作员可以保存拍摄数据以进行飞行后图像分析。配套的兼容软件可以准确测量数据中单个图像像素的温度,这是农业、建筑诊断或工业检测的关键过程。无论是查看屋顶、太阳能电池板、变电站还是农作物,无人机操作员都可以分析飞行后的温度数据,并发送详细报告和图像,提供可量化、可采取具体操作的分析结果。

无人机辐射测量数据有助于诊断潜在问题
热辐射技术在状态监测和机械检查中也起着至关重要的作用,因为它不仅可以识别异常热点或冷点,还可以提供正确诊断潜在问题所需的额外温度数据层。这些热点或冷点可能表示电气、机械或设施关键系统出现故障或存在潜在故障,及早发现这些问题可以让技术人员安排维修或更换,而无需停机所带来的高昂的代价。
辐射热像仪通常包括一些实用的测量工具,例如点测温工具,用户可以移动或调整区域测温工具的大小,或者使用多个点测温工具来更好地适应特定的应用或测量场景,这对于确定可能指示电气、机械或操作问题的高于正常温度的热源至关重要。

准确的温度数据有助于建筑检查员做出正确的判断
尽管红外热成像技术应用广泛,但要明白,在获取非接触温度数据时,真实温度可能存在差异。被测物体表面的远程温度传感依赖于准确补偿被测物体表面特征、大气干扰和成像系统本身的能力。发射率或物体发射红外的能力,以及反射率或表面反射红外的方式,都会影响并降低记录温度的总体精度(大约2℃或更高)。大多数热成像仪提供补偿设置,可以辅佐这些表面特征并提高整体测量精度。
尽管定量数据分析红外热像仪似乎是任何应用的正确选择,因为它们同样适用于定性分析需求,但辐射热像仪比非辐射热像仪更复杂,而且通常更昂贵。最终,了解工作的特定需求将有助于选择合适的热像仪。