热成像技术帮助养蜂人照看蜜蜂

寒冷的冬天,对养蜂人来说保护蜜蜂们顺利活下来是巨大的挑战!但对于养蜂大师Rusty Burlew来说就比较容易,有了FLIR ONE手机红外热像仪,就可以轻松确定蜂巢内蜜蜂群的位置,它们在热感图像上作为一个热点出现。确定位置非常重要,比如蜂巢顶部的蜂群表明蜜蜂已经成功地吃掉了它们储存的蜂蜜,需要快速补食。

在使用FLIR ONE手机红外热像仪的第一年里,Burlew说她挽救了两个蜂箱。“我只是给它们喂糖水,让它们吃到春天,这样就可以把它们都救活了。”说到春天,FLIR热像仪在一年中的任何时候检查蜂群都很方便。Burlew补充说,“假设你想添加一种螨虫治疗方法,而说明书告诉你需要把它放在集群的上面或里面。集群在哪里?用FLIR ONE手机红外热像仪拍照即可。”

冬季养蜂:借助热成像技术

显然,养蜂人不想在冬天打开蜂箱而失去里面的热量。但是定期检查蜜蜂还是很重要的。夏天,蜜蜂分散在蜂房里,忙着酿蜜和喂幼蜂。但是在冬天,它们聚集在一起形成紧密的团,叫做“簇”,以维持温暖。这个“簇”在热成像图里显示为一个热点,可以使用像FLIR-ONE这样的热像仪,从蜂巢外部看到。

蜂箱顶部的蜜蜂群清晰可见 ©Rusty Burlew

第一个冬天,Burlew用热像仪拍下了她的蜂巢照片,发现其中两个蜂群已经移到了蜂巢的顶部——这是个不好的兆头。在冬天,蜜蜂从蜂巢的底部开始,通过它们的蜂蜜库向上进食。当它们到达顶端时,意味着它们快要没有食物了。

幸运的是,有了FLIR ONE,Burlew能够看到她的蜂箱正需要紧急食物。她说:“我给它们喂糖水,让它们一直吃到春天,就这样救了它们两个。”。“在你付钱给你的FLIR热像仪之前,你不需要拯救很多蜜蜂。我买的第一年,我救下了两个蜂箱,这两个蜂箱为我的热像仪买单。”

Burlew建议从蜂巢的多个侧面拍摄照片,以帮助准确定位蜜蜂的位置。她还建议在一段时间内监测蜂群,以跟踪蜂群的位置以及它在冬季的移动情况。Burlew说:“如果你担心蜂群的大小或它的移动情况,你可以在整个冬天追踪它,而不必打开蜂箱。”。“你可以分辨出它是在移动、增长、缩小还是消失。”

左图——从前面看蜂箱的图片。右图——从后面看蜂箱的图片。从前面看蜂箱的白热图像表明蜂群离前面更近。© Rusty Burlew.

然而,它并不总是那么容易看到蜂群,因为热成像依赖于温度差来获得清晰的视觉效果。因此,Burlew建议在清晨甚至晚上拍照。“有些人尝试过在太阳高照的时候拍摄,他们说他们什么也看不到,或者他们看到了不存在的东西……这需要一段时间才能理解。”即使在冬天,阳光也会加热蜂巢的外部,这样蜂巢内部的蜂群就无法看见。在日出前拍摄热图像是一个很好的解决办法,因为热成像仪不需要可见光就可以工作。

如果蜂群和蜂巢的其他部分之间仍然没有明显的区别,Burlew通常会在FLIR-ONE上翻转不同的调色板,看看是否有其他调色板可以产生更清晰的图像。她建议尝试显示精细的热梯度细节的调色板,以获得最多的信息。

换一个调色板可能会揭示出更多关于蜂箱里发生的事情。©Rusty Burlow

养蜂人可以把他们的照片分享给Burlew维护的一个热图像库,任何有兴趣使用热成像的人都可以学习。

夏季养蜂:热像仪还能发挥作用吗?

热成像主要用于在冬季检查蜜蜂,但Burlew发现她的FLIR ONE在夏季也很有用。例如,去年夏天,她想检查一个蜂箱,上面有一个90磅重的蜂蜜。Burlew没有试着把这个沉重的盒子从蜂箱上拿下来,而是用她的热成像仪检查蜂群。

“如果你想拍到一张有用的照片,你可以在室外温度还很低的时候,一大早就拍照。当蜂巢内部温度比外部温度高时,你就可以得到一张有价值的照片。

她在沙漠中也遇到过养蜂人用热像仪。在这种情况下,养蜂人可以在晚上(天气变冷的时候)使用热像仪,看到热量从蜂箱底部逸出,反射到沙子上。“这真的很有启发性,”Burlew说。“你总是认为蜂箱通过顶部散热,但它们也可以通过底部散热。”

Burlew发现FLIR ONE对养蜂来说是无价之宝。“我几乎不知道没有FLIR ONE我该如何饲养蜜蜂。假设您要添加一种螨虫处理方法,并且说明会告诉您将其放在蜂群的上方或内部。可是,蜂群在哪里?用热像仪拍张照片就能知道答案了。这种方法可以让蜜蜂保持温暖,因为你不必打开蜂箱。相反,你知道自己该从哪里地方入手。”

利用FLIR-ONE可以很容易地定位蜜蜂群。©Rusty Burlow

养蜂人在观察蜂巢时,也可能会发现一些奇怪的东西。Burlow喜欢的热图像之一是另一个养蜂人寄给她的,她在冬天给她的蜂房拍了张照片。蜂群在蜂巢中央清晰可见,但在左下角是另一个更小的热源。调查时,她在蜂巢里发现了一个老鼠窝。幸运的是,她能够在老鼠造成任何重大损害之前把巢穴移走。

“如果你在照片中看到一些奇怪的东西,不要责怪热像仪,”伯洛建议说。“相反,一有机会就打开蜂箱。”

伯洛的丈夫还利用FLIR ONE,在墙上找到螺柱或水管,并检查是否存在有故障的电气连接。(不过,他在使用前需要征得许可。)

养蜂的未来需要热成像技术的参与吗?

Rusty Burlow:“我认为这肯定是有前途的。这对我帮助很大,”她说。“没有哪一种设备能为你提供如此多的信息。”

除了撰写和维护蜜蜂外,Rusty Burlow还为蜜蜂出版物撰写文章,并经常与团体谈论蜜蜂和其他传粉动物。阅读她的文章热成像养蜂人,了解更多关于使用热像仪养蜂的信息。

相关文章

如何执行

如何使用红外热像仪检测房屋漏水

Read more
如何执行

如何辨别房屋隔热层缺失?

Read more
基本原理

发射率是如何影响热成像的?

Read more
Back to top