物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献

在工作的写字楼中,我们经常能看到一群身穿“标志性”工作服的人,一个鼓鼓囊囊的工具包,是他们工作中的行头装备。从早到晚,他们总不停歇,忙着日常巡检、保养设备、维修设施、疏通下水管道……跟随我们的镜头,一起走进北京冠捷大厦的物业中心,看看他们是如何维护着大厦设施设备的正常运营!

在本次日常巡检的过程中FLIR ONE Edge Pro分离式热像仪贯穿了整个检测流程。

巡检供暖系统,保障大厦温度

大厦的供暖系统一般铺设在地板下、墙体里和天花板内,如果发生故障很难用肉眼观察到,传统的检测方法,不仅费时费力还不一定准确,热像仪的大面积无损检测就完美体现了它的优势。

property-maintenance-work-scn-1.jpg

地暖管道:FLIR新型分离式热像仪,用户可夹在智能设备上直接进行操作,无需调转手机,就可以自然握持并从任意位置或角度拍摄清晰的红外图像。其结合了VividIR(通过结合多个图像帧生成一张更清晰的图像)和FLIR MSX®多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,搭配19,200像素的红外分辨率,能生成清晰的红外热图像,帮助您轻松发现问题所在。

property-maintenance-work-scn-2.jpg

大厦热力站:物业工作人员使用FLIR ONE Edge Pro热像仪对热力站内的泵体和板式换热器等设备进行逐一检测,其测温范围最高可达400℃,能满足热力站的测温需求。

property-maintenance-work-scn-3.jpg

空调系统:冠捷大厦各个楼层的业主,主要采用中央空调取暖,中央空调出现故障时,明显的是出风口温度异常,定期排查出风口可及时发现问题。FLIR ONE Edge Pro热像仪采用分离式设计,让您可以一手拿着热像仪扫描,一手拿着智能设备观看屏幕,打破了传统检测工具的限制,让镜头转换更加灵活。

检修电力设备,获得业主满意

电力系统是冠捷大厦每天巡检的重点部分,因为每层楼的业主工作时都需要电力供应,如果发生电力突然故障,造成的严重后果将无法估计,因此电力设备的检修非常重要!

property-maintenance-work-scn-4.jpg

配电机房:物业李师傅使用FLIR新型分离式热像仪对配电机房运行中的配电柜、电缆、母线以及母排等设备逐一检测,通过检测电缆和触头的温度,来确认电缆头是否存在虚接、发热等问题。

这款热像仪支持蓝牙和Wi-Fi连接,用户可使用内置的FLIR Ignite云服务无线传输文件,在云端轻松编辑和存储检测结果,以防交接工作时出现遗漏问题。

property-maintenance-work-scn-5.jpg

电表箱:物业人员还需要对每位业主的电表箱进行定时检查,以防出现表箱盖板损坏、电线裸露、零线脱接等问题,还要对箱内电表、接线、空气开关的运行情况进行检查,排查电气火灾安全隐患。

热像仪在各个行业的应用由来已久,FLIR新型分离式热像仪的出现让检测工作更加灵活便捷,拥有这款小巧、耐用、智能的热像仪让物业检测人员的工作更加高效,它还能用在检测隔热层缺失定位潮湿点、查找墙体内的害虫等。目前这款多功能热像仪,菲力尔京东官方旗舰店热卖中。

相关文章

基本原理

如何节约家庭能源开支?这几点要注意

Read more
如何执行

如何使用红外热像仪检测房屋漏水

Read more
应用案例

使用FLIR ONE PRO手机热像仪检测地暖管道漏水

Read more
Back to top