避免常见房屋检查错误的热像仪技巧

热像仪是出色的工具,能够勘察其他技术无法检测到的隐藏问题,例如漏水、热/冷渗透害虫。但是,通过热成像所看到的东西并不一定容易理解,即使对于那些拥有建筑检查、暖通空调或电气系统专业知识的人来说也是如此。如果您购买了热像仪或正在考虑将热像仪添加到检测计划中,请一定要避免这些常见的错误。

错误 1:错误地判读图像

在使用 FLIR热像仪(例如 FLIR One Edge ProFLIR C5)检查房屋时,您会发现一些可能不合理且容易判读错误的冷点、热点和模式。需要练习才能学会正确判读热图像并识别潮湿区域、空气泄漏、潜在霉菌问题、漏水、白蚁和其他虫害、绝缘层缺失和其他问题。

提示:

  • 并非所有冷点或热点都有问题。在做出判断之前要谨慎:错误地诊断问题可能会导致实施代价高昂的破坏性措施,最终证明诊断错误。
  • 不要当场做出仓促的决定。如果您对某些东西不确定,特别是在开始的时候,您可以把图像带回办公室,先在大屏幕上显示该图像,然后再做出最终判定和形成报告。
  • 在确信自己的能力之前,不要宣称您将在报告中加入热成像分析,或为其收取额外费用。您可以通过就您确信的问题添加观察结果来增加价值。
  • 利用 FLIR Ignite 的内置功能,直接从通过 Wi-Fi 连接的 FLIR 相机进行上传、整理和共享操作。将您的数据放在一个地方妥善保管,即可从任何设备轻松访问。
  • 投资于 FLIR Thermal Studio 等报告软件,该软件提供编辑、测量和分析工具,使图像更便于判读。
  • 在用热像仪进行调查之前,先学习解读热图像。ITC 认证是一个很好的起点,此外还有很多免费的在线培训

Water damage in ceiling 1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

看起来这座房子的屋顶或二楼发生了相当严重的漏水。还是说是冷空气? 亦或是暖通空调通风口泄漏?

错误 2:温度测量错误

在获得准确的温度读数方面很容易犯错。专为房屋检测设计的 FLIR 产品通常精度范围为 ±2%,但某些材料(如光亮金属)可能会极大地影响相机显示的温度。如果不了解发射率、距离和其他因素如何影响相机,就不能依赖温度测量。

提示:

  • 如果您需要进行温度测量,请深入了解如何调整发射率。发射率的科学原理在 I 级热成像课程中进行了解释。
  • 请特别注意,由于热像仪的发射率低,因此无法准确测量抛光金属等闪亮物体的温度。然而,通常可以使用相对简单、便宜的方法来增加目标的发射率
  • 请注意,具有宽视场的热像仪已针对近距离的目标测量进行了优化。如果您需要测量远处小目标的温度,可以考虑使用视场角较窄的热像仪。
  • 大多数带负载的电气设备都会发热,因此仅仅发现热点可能并不表明存在问题。您需要了解要检测的设备在正常工作时温度是多少。

Electrical Panel Thermal with MSX.jpg

哇,这个断路器看起来很热。是有问题吗?

错误 3:了解工具的局限性

如果 FLIR ONE Pro 能够满足所有潜在热成像需求就好了。虽然 FLIR ONEFLIR C5 等入门级相机是不错的工具,但都仍有其局限性。与使用大多数工具时一样,您会受限于技术本身以及您对使用方法的了解。了解热像仪的专业知识需要时间,并且某些应用可能需要更高性能的相机,例如 E8 Pro

提示:

  • 请注意,入门级相机可以检测出喷了漆的墙壁表面(或其他高发射率表面)约 1.5°C 的温差。专业级相机的精度高达 0.02°C 温差。
  • 某些应用场景(例如利用热成像检测湿度问题)需要能够检测细微温差的更高性能相机。
  • 如果可以的话,试着买一台能满足您长期需求的相机。先入手入门级相机,可以满足您的大部分需求,但如果知道您的应用需要高性能热像仪,可以从一开始就购买该热像仪,这样可以节省成本。

termiteTrails_inWalls.jpg

这幅白蚁侵害的图像需要较高的灵敏度和分辨率来检测,因为只有细微的温差才能揭示害虫。

在诊断房屋问题时避免犯错的最佳方法是成为一名认证热像师。红外培训中心 (ITC) 提供深入介绍热成像科学的课程、使用热像仪时的最佳实践、如何正确判读图像,以及在线资源和支持。

相关文章

如何执行

如何使用红外热像仪检测房屋漏水

Read more
应用案例

利用FLIR热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫。

Read more
技术说明

您负担不起遗忘‘FORD’(红外检测期间的3大注意事项)的代价。

Read more
Back to top