家居中的隐患如何防治?热成像技术带你精准追踪

房屋中常见的隐患有哪些呢?墙体中害虫筑巢藏匿,隔热层缺失导致热量流散,电力系统故障导致过热.......别担心,这些问题,FLIR红外热像仪都能快速帮你定位。

寻找害虫

红外热成像是进行有害生物检测中破坏性较小的方法之一。虽然你不能看到它们四处跑,但像啮齿动物(比如老鼠)的巢穴这样的东西往往会随着时间的推移,在热传导的作用下会产生足够的热量,使它们开始对外墙加热。我们可以参照的标志有隔热层缺失和墙壁上出现的洞,这些洞可能是入口。啮齿类动物通常会四处腾挪隔热层材料为自己腾出空间,因此在建筑中形成热成像冷点。

FLIR1000096_IR.jpg

白蚁与啮齿类动物产生的红外热图相似,但留下的痕迹略有不同。它们从消化系统中释放二氧化碳,导致经常在墙壁、天花板和地板表面产生不规则的热模式。检查人员还可以在墙上寻找由白蚁建造的泥管引起的不规则湿点。

像啮齿动物这样的大型害虫能产生足够的热量,很容易被FLIR ONE Pro这样的入门级热像仪捕捉到。较小的害虫,如白蚁和蛀木甲虫,可能需要更高分辨率的热像仪,如FLIR Cx系列、Ex系列或Exx系列热像仪。在某些情况下,在墙上打个小洞来好好看看潜在的老鼠窝或蜂巢是有必要的。配备FLIR VS290-21等红外视频内窥镜的害虫防治专业人员,可以在不需要额外光线的情况下拍摄红外照片或视频,了解隐藏在墙壁内的东西。

E95 Tom's House.jpg

 

隔热层缺失

现在让我们来看看空气泄漏的问题,找出室内空气流动的原因。不过,在进行空气泄漏检查之前,你应该知道:检查好的状态是室内和室外的温度至少相差10°C(18°F)。为了让这更容易,我们建议在早晨阳光温暖房屋之前开始检查。一旦你确定了温差,我们就可以开始寻找一些常见的罪魁祸首。门、窗、天花板隔层和管道都是很常见的泄漏点。用FLIR C5或FLIR E8-XT等热像仪对其进行检查,很容易突显任何外部空气渗入的地方。比如外门并不总是在室内和室外之间起到很好的密封作用。检查并添加标注,及时进行整修,以防止热量从底部逸出。

隔热层缺失往往也是空气泄漏和导致墙面热传导率不同的常见原因。您需要检查的区域包括阁楼、墙壁、地板、地基、天花板隔层和管道。在翻修过程中,无论是承包商钻孔还是仅移动隔热层,经常会产生隔热缺失的间隙。如果你的客户刚刚完成了家庭装修,这可能是检查隔热层缺失,寻找冷点的好时机。在这里,FLIR VS290-21或VS290-33红外视频内窥镜可能会有所帮助,因为长度可达2米(6.5英尺)的延伸探头可以进入人体难以探入的隔层或阁楼。地下室也是需要检查的主要区域,因为地基通常没有隔热层。最后,阁楼的门通常是未密封的,在房屋和屋顶之间容易产生气流,用FLIR热成像仪快速观察可以很容易地确定门是否需要盖子来防止气流。

电气问题

上面我们已经详细介绍了害虫和空气泄漏的查找办法,让我们再了解一下常见的电气问题检测。电力系统肉眼一看似乎很好,但当问题出现之前,FLIR红外热像仪可以让我们提前察觉。对断路器盒、插座、电子设备、恒温器和任何其他电气系统进行热检查,有助于识别松动的电源连接。

这些电气故障会导致电路产生比正常情况下更多的热量,使得它们很容易被热识别出来。连接因热量导致的膨胀和收缩或附近因其他重型设备的外部振动都可能是电气连接松动的原因。如果您注意到热图像中的环境和电气系统存在颜色差异,或者注意到任何可能燃烧材料的异常气味,您可能还需要再做一个快速热检查。

使用热成像技术,我们可以无损地检查周围环境,检查是否有害虫,隔热层是否缺失或电气连接是否松动等。这些问题的修复通常意味着更低的能源账单,甚至可能会让你的客户免于未来的潜在灾难。

相关文章

应用案例

在暴风雨来临前如何使用仪器仪表及时发现问题

Read more
案例研究

FLIR 热像仪在雨水泄漏检测与维修后检查中的应用

Read more
如何执行

进行建筑能源审计前应了解的事项

Read more
Back to top