什么是非均匀性校正(NUC)?

执行非均匀性校正可产生更高质量的图像

在使用热像仪的过程中,一定会发现在进行热图像拍摄时,有时会卡顿并且热像仪会发出咔嚓的声音,这时候没必要惊慌,它这是在进行非均匀性校正(NUC),为什么会这样呢?

非均匀性校正(NUC)是针对场景和环境变化时发生的微小探测器漂移进行调整。一般情况下,热像仪自身的热量会干扰其温度读数,为了提高精度,热像仪会测量自身光学器件的红外辐射,然后根据这些读数来调整图像。NUC为每个像素调整增益和偏移,生成更高质量、更精确的图像。

在NUC过程中,热像仪快门落在光学和探测器之间,发出咔哒声,瞬间冻结图像流。快门作为一个平面参考源,用于检测器校准自身和热稳定。

这种情况在非制冷红外热像仪中经常发生,但在制冷红外热像仪中也会偶尔发生,它也被称为FFC(平场校正)。

热像仪什么时候会执行NUC?

在初始启动时,热像仪会频繁地执行NUC。随着热像仪升温并达到稳定的工作温度,NUC将变得不那么频繁。虽然您可以在开机后约20秒获得热成像图,但大多数热像仪需要至少20分钟的预热时间,在稳定的环境下,以合适的温度测量精度。

热像仪将自动执行一个NUC,但您也可以在测量温度或拍摄关键图像之前手动使用NUC功能。这将有助于确保准确性。

如何精准控制NUC的发生?

如上所述,NUC对于提高温度读数非常重要,如果没有NUC,你就有可能得到不稳定的温度读数。在大多数手持红外热像仪上NUC不能被禁用,但在大多数自动化和科学设备上,NUC可以从自动模式设置为手动模式。这将使您可以通过软件或硬件信号精确控制热像仪执行NUC的时间。

执行NUC的关键

以手动控制FLIR A35和A65中的非均匀性校正(NUC)为例,在执行时考虑两个因素:

1. 当热像仪执行NUC时,禁止其他所有命令

这样操作是因为NUC需要使用来自传感器的原始视频输出来计算每像素偏移校正。为了正确计算偏移量,所有命令必须在其操作期间被阻止,否则计算可能会受到影响,并且可以正确加载NUC查找表。

2. 如何控制NUC的长短

在高增益运营模式时,热像仪的核心加热或冷却到大约0℃、40℃或65°C时,需要“长 NUC操作。例如,如果核心动力在-10°C下通电,然后加热到+10°C,则需要长 NUC。“长 NUC”(~0.5 s)操作比正常的“短 NUC”(~0.4 s)操作大约长0.1 s,并允许核心自动加载适合当前工作温度量程的校准项。此外,在高增益和低增益模式之间切换时,必须执行长NUC,以便加载增益开关完成所需的新校准项。

主机系统不需要监控上述条件,因为核心有一组NUC标志,将识别何时需要长或短NUC,除非热像仪处于手动NUC模式,在后一种情况下,将按照上面的描述发送一个NUC命令。

 

相关文章

基本原理

红外热像仪能测多远?

Read more
基本原理

一键式电平/跨度是什么?

Read more
Back to top