什么是MSX®(多波段动态成像)技术?

FLIR MSX®(多波段动态成像)技术(专利号:CN201380073584.9)将可见光相机拍摄的细节信息实时添加至红外图像中,增加图像的清晰度,并在热读数中嵌入边缘和轮廓细节。与图像融合不同(合并可见光图像和红外图像),MSX不会降削弱外图像的品质或降低热透明度。 

electrical with and without MSX

MSX将可将光相机拍摄的细节信息添加到红外图像中。 

搭载MSX功能的红外热像仪实际上有两个摄像头——分别属于红外热像仪和可见光相机(即典型的数码相机)。每次拍照时,会同时捕捉红外图像和可见光图像。内置软件会提取可见光图像中的关键元素——轮廓、文字、数字等高对比度边缘细节信息——并将其添加到红外图像中。帮助提供图像定义,并让图像能够更明确地呈现所见细节。

thermal and visible image of sink plumbing

同时捕捉红外图像和可见光图像。

MSX并非只是红外图像和可见光图像的简单融合——该软件旨在捕捉有用的可见光图像细节,比如线条和边缘,然后将其直接叠加到红外图像上。MSX为低分辨率摄像头拍摄的图片提供更清晰的细节信息。

thermal image of sink and image with MSX

红外图像和添加MSX®的图像。

特别是在日后查找已保存的图像或制作报告时非常有用。身处现场时,你也许能够说出当下所见细节,但在之后观察一张没有参考细节信息的红外图像时,可能会让你给长困惑。MSX®让您无需额外拍摄可见光参考图像,能够更轻松地向客户展示具体问题所在。 

electrical panel with MSX

借助MSX,可以观察到断路器盒上细致入微的细节信息——比如数字。

使用红外热像仪时,可以将MSX®功能打开或者关闭,也可以之后在FLIR Tools中进行添加或移除。同时保存一张红外图像和一张可见光数字图像,确保无损保存所有辐射(温度测量值)数据。查看部分搭载MSX技术的FLIR红外热像仪:

Exx-Series
Ex-Series
Cx-Series (C3-X, C5)
FLIR ONE

Related articles

How To

如何使用红外热像仪检测房屋漏水

Read more
How To

如何辨别房屋隔热层缺失?

Read more
Back to top