使用战术级热成像技术应对现代火灾风险


热像仪的广泛普及已使消防行业受益匪浅。搜救、灭火和火场清理工作的效率和成功率都有了显著提升,这很大程度上是因为越来越多的人可以使用红外热像仪 (TIC)。随着这些工具的性能不断提升、成本效益日益增强,要认识到战术级热成像技术的必要性,首先要理解消防员在燃烧建筑物内部所面临的挑战。
在发起内攻时,热防护至关重要;现代消防员拥有的个人防护装备 (PPE),已远远优于前辈。早期的灭火防护服缺乏如今常见的高科技面料,这促使美国宇航局和美国消防管理局启动了 FIRES 项目,旨在为结构消防员研发更完善的防护装备。该项目最终推动了 NFPA 1971 标准的诞生。材料科学的不断进步,持续为消防队伍带来高性能、高机动性的个人防护装备;然而,社会对现代建筑材料的广泛采用,却给消防工作带来了新的危险。

FIRES 项目和 NFPA 1971 标准为当今的高性能个人防护装备铺平了道路
结构火灾的蔓延速度比以往任何时候都要快。住宅建筑中合成材料的应用以及开放式布局的普及,极大加快了火灾的发展速度。现代房间可在四分钟内发生轰燃,这与老式建筑的 30 分钟轰燃时间形成了鲜明对比。住户过去平均有 17 分钟的疏散时间;现在,他们只有四分钟的逃生窗口。
尽管配备了出色的自给式呼吸器和三层个人防护装备,如今的消防员也无法单靠这些来确保安全。住宅火灾快速蔓延的特性,加上对高性能个人防护装备的过度自信,可能构成一种危险的组合。现代灭火防护服具有极高的热防护性能,这意味着内攻消防员在意识到遭受热伤害时为时已晚。面对瞬息万变的火情,以及在极限边缘仍能提供保护的装备,消防员比以往任何时候都更需要理解现代火灾行为,并更快地做出更明智的决策。
如同材料科学的进步一样,技术创新也为推动消防事业的发展做出了贡献。红外热像仪的引入显著提升了火场任务的效率,例如火场评估、热点识别、搜救和危险探测。这些早期应用主要侧重于识别场景中的异常情况,而且利用红外热像仪的基本功能通常不需要正式培训。如今,现代消防员正面临有史以来最危险的结构火灾,个人防护装备已经逼近其性能极限,而先进的红外热像仪却仍被以与笨重、低分辨率的旧款机型相同的方式来使用;这种做法极易导致失败。热像仪在消防服务中的应用必须与时俱进,才能满足甚至超越现代火灾环境对消防员提出的要求。

借助定量温度数据,做出“进攻/撤退”决策时,消防员具备更强大的态势感知能力
消防员可以利用高性能红外热像仪(例如符合 NFPA 标准的 FLIR K65)提供的定量数据,在内攻期间做出关键决策。通过多种热彩色调色板解读温度数据的能力,可以显著提升态势感知能力和理解水平。热像仪提供的信息有助于做出更安全的“进攻/撤退”决策,并实现更精准的水流喷射定位;而一些看似简单的概念,例如分清高灵敏度模式和低灵敏度模式的区别,就可能决定结果是挽救生命,还是酿成重大错误。
处于低灵敏度模式的红外热像仪会调整调色板以区分高温区域(通常高达 649°C),并将较低但仍具危险性的温度显示为灰度。例如,在低灵敏度热图像中,受害者的体温与其周围环境之间的对比可能并不明显。除了搜救工作之外,战术级热成像技术还能使急救人员可靠地预测火灾发展、蔓延方向、对流危险以及热伤害风险。
随着红外热像仪变得更加先进且更具成本效益,消防部门需要确保人员的技能水平与技术创新同步发展。面对现代结构火灾的挑战时,理解如何充分利用这些工具具有无法估量的价值。参加实践培训(例如讲师 Andy Starnes 引导开展的真实火场课程),有助于消防员用可靠的温度数据,加深对火灾行为的理解。
很多时候,战术决策是基于不完整的信息做出的,而做出挽救生命的明智决策所需的工具,很可能已经握在手中。现在,是时候充分发挥红外热像仪的潜力了。