TELEDYNE FLIR为保护非洲野生动物提供强力技术支持

Teledyne FLIR作为热成像技术的佼佼者,对于保护野生动物方面一直都尽力承担着相应的社会责任。自2016年以来一直与世界野生动物基金会(WWF)合作,提供诸如固定式安全热像仪、车载摄像头和手持式红外热像仪等设备,以及工程和技术支持。自2016年以来,这一合作关系已导致数百名偷猎者被捕,该项目的成功引导肯尼亚和赞比亚等其他非洲国家在公园和私人土地上广泛部署FLIR红外热像仪。

最近,Teledyne FLIR捐赠了100台全新FLIR热像仪,以帮助世界野生动物基金会阻止肯尼亚的野生动物偷猎。这些热像仪不仅能让护林员在夜间看得更远,还能捕捉带有地理标记的照片,不仅提高了协作能力,还保护了自己免受潜在威胁。

Loucks从1996年开始加入世界野生动物基金会,现在正在开展野生动物犯罪技术项目,该项目主要致力于利用尖端技术保护野生动物和其生活区域免受环境威胁,包括偷猎。他还领导了北美、尼泊尔喜马拉雅山脉东部、不丹、中南半岛和中国等地区的保护规划项目。

Becker于2015年开始与世界野生动物基金会合作,专注于所有会影响WWF保护工作和保障在恶劣环境中工作的技术。这包括无人机、传感器开发、跟踪设备、通信、AI、应用程序开发、系统集成、电路板设计、机械设计等。作为一名环保工程师,他一直在寻找可持续的方法来扩大技术规模,保护濒危野生动物和人类的安全。

我们与世界野生动物基金会(WWF)副主席Colby Loucks和首席保护工程师Eric Becker就WWF的非洲保护项目进行了简短的问答。具体内容,请看以下详述:

Q1:你为什么选择FLIR红外热像仪?

Becker:“除了无人机,我们还在寻找其他可以用于反偷猎的技术。通过Teledyne FLIR,我们发现热像仪可以为分析系统提供重要的对比度,及时清晰地告知我们拍摄到的物体。我们还发现,热像仪的影响远远超过了普通的夜视仪,包括图像增强,因此我们开始关注热成像技术。

其实包括雷达或声学传感器在内的其他技术,很多仍然依赖于一些热成像系统。对于声学传感器来说,它们就像雷达一样,触发声音会发现运动的物体,并将摄像机对准物体,以了解发生了什么。由于大多数威胁发生在晚上,因此这些系统总是需要依赖红外热像仪才能告诉你发生的具体内容。选择合适的红外热像仪,我们能削减很多成本。由于FLIR红外热成像仪可以在各种条件下集成范围广泛的传感器,因此对于周边探测,我们可以部署较少的观测塔来达到较大的效果。”

Q2:Teledyne FLIR如何为您提供技术支持?

Becker :“一旦与FLIR开启正式合作,他们就会提供专业的技术支持。Teledyne FLIR专业团队填补了我与技术团队多次通话的空白。在处理我们的各种问题时,他们会提供纬度培训和分析培训,经常进行远程视频通话指导。我们所有的站点都是远程指导,我从美国远程访问,FLIR支持团队也远程介入,这样各地护林员即使在偏远的地方也能学会使用这些高科技工具。FLIR工程师的远程技术支持和知识指导使我们在非洲的努力更加可持续。”

Q3:在使用FLIR技术之前,发生过哪些有趣或令人惊讶的事?

Becker :“在肯尼亚的纳库鲁湖国家公园,有一只被偷的驴子。护林员能够通过FLIR外围系统确定发生的地点,他们与社区接触时,让社区看到了这种安全系统的好处,看到了与公园护林员合作的巨大价值。

还有一起肇事逃逸事故,国家公园周围社区的一栋房子被损坏。同样,他们能够利用该系统的录像来识别这辆车。最初,社区对这个系统持怀疑态度,并且在事情发生之前对与肯尼亚野生动物管理局(KWS)的合作非常不关心。在驴事件之后,社区看到了与KWS互动的价值,看到了这个系统不仅仅是用来监视社区的。它竟然打开了之前并不存在的沟通渠道,这是我们从未预料到的结果。

还有一次,肯尼亚北部有一群大象因野火而流离失所。当它们移动时,经常破坏社区的花园。人象之间的冲突已经持续了几个月,KWS无法确定象群的位置,也就无法将它们迁回。在与Teledyne FLIR工程师进行远程培训时,这群“失踪”的大象意外走到了我们的热像仪前。FLIR的工作人员发现有些奇怪,因为它们在围栏的社区一侧,而不在保护区内。于是他们用无线电联系了野生动物管理员。这只是Teledyne FLIR周边系统帮助社区的另一个例子,虽然是偶然,但却实实在在帮助了社区。”

Q4:在与Teledyne FLIR合作中,都发生过哪些大事?

Loucks:“我们在肯尼亚的新项目,Ol Pejeta Conservancy,各项配件都已配置好,遇到问题可实时发出警报。该系统现已运行大约一年,是我们迄今为止做过的大型的系统。我们埋下了10公里长的光纤电缆,并雇佣了大约100名社区成员,用10周的时间来挖这条沟渠。当新冠肺炎发生时,我无法到达现场,所以所有的工作都必须通过当地的合作伙伴来完成。我们非常注重培训Ol Pejeta的IT团队,极力让他们成为构建基础设施、安装Teledyne FLIR设备并成为配置它的专家,然后培训管理员操作系统。我们还将通过Ol Pejeta团队和KWS IT员工在Solio Ranch(一家私人野生动物保护机构)安装该系统,这是我们与FLIR在周边安全系统上的下一个大型合作。

Teledyne FLIR非常自豪能参与帮助保护世界各地野生动物,我们的技术和解决方案支持,我们的企业使命,以拯救更多生命,未来Teledyne FLIR将承担更多社会责任,为帮助保护生命提供更多全面解决方案。

相关文章

行业

帮助城市保护和服务:FLIR 提供城市蓬勃发展所需的技术

Read more
Back to top