Teledyne FLIR 庆祝 K 系列消防热像仪的非凡十年

有时一个产品的出现会颠覆市场,将质量、易用性和可靠性提升到全新的水平

2013 年 3 月,FLIR(现为 Teledyne FLIR)发布了其 K 系列消防用红外热像仪的首批型号。十年后,突破性的 K 系列仍然是消防应用领域的市场佼佼者,可供消防队在极短时间内拟定灭火作战计划、定位过热点并挽救生命。

Teledyne FLIR 成立于 1978 年,前身为 FLIR Systems,致力于为机载应用开发高性能、低成本红外(热)成像系统。在众多市场领域取得杰出成功后,FLIR 于 2013 年推出 K 系列热像仪,由此进入了消防领域。

Teledyne FLIR 的美国高级销售总监 Jason Messerschmidt 说:

“我作为志愿消防员从事消防服务超过 25 年,能够参与 Teledyne FLIR 这 10 年的发展旅程,并将热成像技术带给越来越多的消防员,从商业和个人角度来看,都是非常有成就感的事情。我们能够以有竞争力的价格提供具备先进技术的优秀产品,这无疑提升了消防服务水平,挽救了消防队员和火场被困人员的生命。”

2013 年春季,K40 和 K50 红外热像仪发布,消防领域的成功故事由此展开。推出该系列旨在提供可靠的工具,供消防员在拯救他人生命的同时保护自身生命。K40 和 K50 型号具备能够应对不同情况的多种颜色显示模式,还符合诸多关键市场标准,包括可负担性、可靠性和易用性。此外,这两种设备显示清晰的热图像并生成简单的报告。

K40 和 K50 初获成功并在市场站稳脚跟后,FLIR 深受鼓舞,于是着手扩展系列产品。2015 年 1 月,在于迪拜举行的消防技术展览会 (Intersec) 上,该公司发布了视场和热灵敏度都得到优化的 K45 和 K55 型号。2015 年 6 月,K2 和 K65 红外热像仪在于汉诺威举办的 Interschutz 展览会上公开亮相。

FLIR K2 将功能、耐用性和可靠性集于一身,价格实惠。FLIR K2 拥有诸多特性,例如采用多波段动态成像 (MSX®) 技术,配备易于使用的按钮,能在高达 260℃ 温度下正常运行——性价比超高,有助于挽救生命、保护财产和确保消防员安全。

FLIR K65 是一款功能丰富的高级红外热像仪,完全满足 NFPA 合规要求。FLIR K65 配有全密封式连接器和安全电池,完全符合 NFPA 1801-2021 红外热像仪标准(包括消防任务中的易用性、图像质量和耐用性)。

2015 年,K45、K55、K2 和 K65 四种型号一经发布就赢得了较高的市场需求,而且 FLIR 也在开发并即将推出更多的 K 系列红外热像仪,因此该公司认为那时是停产原版 K40 和 K50 型号的大好时机。

2016 年 4 月,在于印第安纳波利斯举行的 FDIC 展览会上,FLIR 推出了全新的 K33K53 型号。

推出 K33 旨在提供经济、易用产品的同时保持清晰度和性能。这款出色的红外热像仪采用 FSX(灵活场景增强)技术,能在热图像中强化突出结构信息。优化后的视角与定位有助于改善环境感知力,增强消防员的信心与安全感。相比之下,K53 在不牺牲清晰度和性能的情况下实现了对红外分辨率和热灵敏度的优化。

FLIR 全新的 K 系列产品于 2019 年 4 月在 FDIC 再次盛大亮相。K1 态势感知热像仪是一款坚固耐用的紧凑型热装置,配备的 K 系列成像仪数量高达七台,相当于在火灾现场部署更多双眼睛,帮助指挥官、消防官和检查员在完全黑暗的环境中透过烟雾快速完成全面评估。FLIR K1 的集成式强光照明灯可以为火场提供照明,以帮助用户更有效地指导和管理队员。

Teledyne FLIR 的欧洲、中东和非洲地区 (EMEA) 消防全球业务发展经理 Peter Dekkers 说:“十年前,消防用热成像仪的市场在某种程度上是停滞的:存在创新很少、设计笨拙、电量不足和图像模糊等问题。此外,由于设备价格高昂,消防员无法将其投入广泛使用。所以我们投资这个市场冒了巨大风险,乍一看,这个市场并不是很有活力。然而,我们喜欢挑战,并决定利用我们内部的工业和国防专业知识满足消防市场需求。K 系列推出后,我们设立了新的标准:卓越的图像质量、易用性、稳健性和可靠性。我们以更友好的价格提供具备上述所有品质的产品,不仅可以造福城市或志愿者部门,而且能够帮助都市的相关部门增强使用热成像的能力。”

他继续说道:“当然,使用范围扩大会带来更高的期望。因此,我们不断投入资金开发解决方案,持续聚焦人体工程学,致力于呈现超清图像,助您正确地了解火势。”

FLIR 提供“消防第六感”已有 10 年,未来也将打造品质如一的产品和服务!

了解有关 FLIR 消防热像仪全系列的更多信息。

相关文章

选择相机

功能全面的红外消防系统

Read more
选择相机

态势感知型还是决策辅助型:您需要哪一种红外热像仪?

Read more
Back to top