FLIR红外热像仪使科学家们能够捕捉并记录作物冠层的热分布与变化

配备640×480像素探测器的FLIR SC645红外热像仪可在作物科学领域通过从空中感测获取高分辨率和高码流冠层温度。

位于堪培拉的CSIRO农业与食品部,澳洲植物表型组学设施(APPF)堪培拉分支机构提供了一种高分辨率航空热成像解决方案,用于快速测量田间作物冠层温度。研究表明冠层温度是通过气孔反应测量作物应力的极好方法,因此红外热成像正在成为作物科学领域的一种热门技术。

APPF——红外热成像研究

CSIRO农业与食品部高级研究科学家、澳洲植物表型组学设施(APPF)CSIRO分支机构负责人Xavier Sirault博士说,世界各地有许多研究中心已经或正在使用这项技术,用于地域宽广的园艺作物(如玉米、大米和葡萄)。但是,迄今为止,这些应用都未曾实现规模技术的部署。

红外成像技术至关重要

使用机载热成像技术实现热成像已经成为根据气孔行为差异对植物表型进行鉴定的成熟技术。Sirault博士解释说:“在APPF的CSIRO分支机构进行的研究中广泛使用了红外技术。这项技术已被用于研究作物中的气孔反应以及根据气孔行为差异对植物表型进行鉴定,如用于盐分或耐旱性和/或水分利用效率性状的基因研究。”他继续道:“这项技术通常作为由国家合作研究基础设施提供的正在进行的服务的一部分,根据冠层温度变化(代替蒸腾速率),每年在繁殖种群中筛选数万种基因型。”冠层温度是植物通过气孔对环境条件的反应管理其水分利用能力的有力指标。HeliPod红外热成像系统的高分辨率和高码流能力能在植物品种之间检测到较小的温度差异,使其成为大规模实验的功能强大的表型鉴定工具。

航空成像

农业研究对于管理气候变化并确保食品供应能够跟上日益增长的全球需求至关重要。“目前,我们每年使用这项技术筛选超过50万个地块,这项技术在研究领域和工业领域的需求也在稳步增长。如今我们的一些行业合作伙伴不会考虑在没有部署此项功能的情况下进行任何实验。”

“从长远来看,控制植物蒸腾速率的基因位点将被打破,这将使得新作物品种的开发更能适应气候变化。”Sirault博士补充道。

成像平台由完全STC认证的直升机吊杆组成,可以安装在任何R44直升机上。该吊杆携带高级成像有效载荷,包括高分辨率FLIR SC645红外热像仪和30MP RGB摄像机,以及完全集成的IMU和GPS。成像系统由内置工业PC电脑进行控制,通过驾驶舱内的触摸屏显示器进行操作。成像服务由ChopIt工具提供,该工具是一种由APPF开发的高码流处理流水线,可提供每块地块的标准化和经校准的冠层温度数据。

Related articles

Application Story

FLIR红外热像仪监控直升机飞行员的压力等级。

Read more
Case Study

FLIR红外热像仪揭示昆虫的秘密

Read more
Case Study

FLIR X6540sc红外热像仪使创新型热敏成像粒子测速技术成为可能

Read more
Back to top