通过热成像技术在地球之外成长,在教室之外学习


“有了正确的心态,任何年龄的人都可以成为科学家” 。这是James Falletti通过一项名为“Growing Beyond Earth”的研究项目教他六年级学生的内容,这让他们有机会测试不同植物在空间站上生长的可行性。借助科学方法和FLIR ONE Pro等专业测量工具,这些学生通过收集有效数据,来确定地球外层空间可能种植的作物。
Growing Beyond Earth 研究项目由Fairchild植物园与NASA(美国国家航空航天局)合作运营。现在已经进入第六年,美国已有超过10,000名中学生参加了此项目,学生的研究直接导致了两个植物品种(“Dragoon”生菜和““Extra dwarf”白菜)的选择,迄今为止在国际空间站上长大。
Falletti 通过与NASA的联系了解“Growing Beyond Earth”的项目,她曾是美国宇航局休斯顿航天中心的太阳系大使 (SSA) 和机组成员。“我在 NASA 做了很多工作,并尽可能将技术融入到太空教育和生态意识中”他说。在获得该项目的批准后,Falletti的班级收到了一个装有Dragoon生菜种子的工具包,用于设置并开始种植。

MARSfarm种植箱中的Dragoon生菜
学生们对此都非常感兴趣,并尝试接受它。“他们经常会问,我可以测量它吗?”Falletti说。从检测湿度水平到检查温度水平,学生们都感到很有趣!
“这是六年级的学生,”他强调说。11岁和12岁的孩子自己收集数据并将其输入到电子表格中,这些数据实时发送给NASA的科学家。“这是一个了不起的项目,”Falletti说。“孩子们正在学习环境科学、生物学、生命科学、物理学等,他们在这方面玩得很开心,学的很快乐。”

学生仔细观察农作物,种子被种植在粘土中,而不是土壤中,以模拟空间站上的种植条件
与任何科学实验一样,研究人员很可能会遇到一些意想不到的结果。差不多两周后,他们注意到只有一株生菜在生长,六个盆中每盆有四颗种子。为了解决为什么他们的植物不生长的问题,学生们开始对可能出现的问题提出假设。在他们研究可能的原因时,一名学生假设植物因生长灯而变得太热。“嗯,我碰巧有这个东西,”Falletti说完并举起他的FLIR ONE Pro。

FLIR ONE Pro拍摄的植物图片
通过FLIR红外热像仪观察之后,学生们意识到植物只生长在花盆的边缘,那里温度明显升高。他们假设花盆中部的黑暗区域可能太冷或太湿,植物无法发芽。因此他们决定把剩下的种子种在一边,三四天之后竟然发芽了!利用科学方法和手头的工具,学生们想出了解决问题的办法,很赞!

学生假设热图像中较暗(较冷)的区域可能显示粘土太湿而无法发芽
在课堂上,Falletti不止一次拿出FLIR ONE Pro来帮助演示热力学概念。尤其是,FLIR ONE Pro已被证明是帮助克服社交距离所需障碍的宝贵工具。例如,当Falletti演示化学反应时,热像仪可以帮助学生在安全距离范围内查看实验效果。
“通过在手机上使用它,向学生们展示热量特征,并向他们展示植物的生长程度或是否开始变冷。”使用 FLIR ONE Pro,学生可以亲眼看到反应是吸热还是放热,即使从远处也能获得更好的视野。
学生们在学习热血动物和冷血动物的同时,还能够在热环境中观察班上的宠物——鳄龟。他们在徒步旅行时去寻找热血哺乳动物,利用热特征和泥中的脚印等线索推断他们发现了一只浣熊。“这很有趣,我们尝试尽可能多地融入其中,”Falletti说。“我们正在利用自然世界,将其与科学技术联系起来,并与他们一起开启全新的、有趣的、令人兴奋的体验,这很重要。”

学生们在给植物浇水
“我认为教育不应该只局限于教室,”Falletti说。Growing Beyond Earth项目将他的学生与全国乃至国际的科学家联系起来。“我们有一个来自巴西的伙伴,他正在与我们合作开展一个项目,这将是一项全球性的实验。”他分享道。
在如此充满挑战的一年中,找到让学生参与其中并获得灵感的方法是一项至关重要的工作。感谢所有像James Falletti这样竭尽全力为学生服务的老师。FLIR ONE Pro在实验的过程中,为学生们解决了很多关于热特征的问题,为他们展现了不一样的红外世界!
了解关于此次活动的更多信息,请访问:fairchildgarden.org/science-and-education/science/growing-beyond-earth/