通过红外热像仪观测到的月食图像

Austin Richards是FLIR公司的高级研究科学家。他拥有加州大学伯克利分校的天体物理学博士学位,专门研究红外辐射测量,利用红外系统进行测试和测量,建模与仿真。

在去年1月很短一段时间内,地球经过太阳和月亮之间,形成一种称之为月食的现象。在月食期间,月亮拥有“血色”外观,这是投射到地球的影子和仅被我们大气层折射的红色阳光照射的结果。这一现象可通过肉眼观测到,但是高级红外热像仪能观测到更多情况。月亮表面通常被太阳加热至高温,当阳光在月食期间被阻挡时会快速放射热量,如果使用长波红外热像仪对月亮进行成像,会产生非常漂亮的图像。

1月20日在加利福尼亚州戈利塔市一个少云的夜晚,我设置了一台FLIR RS8303红外望远镜,在9:12 PM PST月食最大时对其进行成像。该望远镜采用高分辨率中波红外热像仪,配备一个变焦倍率为10:1的红外变焦镜头。它是军事靶场客户通常会加装到动态追踪基座的强大性能怪兽。在这里,我使用了一台不带外壳的RS8303,以降低重量和减小体积。RS8303最初专为导弹和火箭而设计,但是它还有其它用途,如远程监视、动物研究和天文学。我曾于2017年8月使用它捕获日全食的中波红外图像。

我把RS8303安装在一个重型三脚架上,指向东方的白道。在镜头的全变焦设置下,视场角几乎与满月尺寸接近。由于没有RS8303的赤道追踪基座,我必须得手动追踪云层间隙中的月亮。我使用FLIR ResearchIR软件以1帧/秒的帧速记录视频至笔记本电脑的硬盘驱动器。

RS8303 Setup

当月亮终于出现在云缝中时,月食接近最大。这种景观异常迷人,数百个环形山在月球表面显示为热点,这证明了相对于较光滑的“月海”(月球表面的玄武岩平原),环形山表面有更高的阳光吸收率。最热、最明亮的环形山是位于下图右下区域的第谷。较大的环形山哥白尼和柏拉图也很引人注目。

Lunar Eclipse Composite

这张月食期间的月亮热图像由两张图像垂直拼接而成,以展示整个表面。白色是最热部位的颜色,接下来依次是红色和黑色。调色板基于“血月”的红色和黑色。

在1960年9月5日月全食期间轻松测量[1]第谷的温度归因于数个因素。其一,环形山中尘土和岩石的热属性被认为能减缓月食期间的辐射热损失。其二,环形山表面的光学属性造成其阳光吸收率高于周围区域。无论原因何在,结果是迷人的现象和令人难忘的月食。

如需详细了解FLIR研发用热像仪,敬请访问FLIR.cn/Research



[1] 月球环形山第谷的日食温度,Sinton, W. M.,THE MOON,(KOPAL,Z., AND MIKHAILOV,Z.K., EDITORS) IAU SYMPOSIUM 14,ACADEMIC,P. 469-471 (1962)

 

相关文章

技术说明

新一代红外技术解决高速汽车测试问题

Read more
案例研究

研发/科研客户透露FLIR解决方案如何节省测试时间和金钱

Read more
基本原理

热像仪是如何工作的?

Read more
Back to top