飞机上装载FLIR A8580来检测太阳能电池板?这波“硬核”操作够创新

毫无疑问,太阳是人类的一大能源来源。在太阳能的有效利用中,太阳能光电利用是近些年来发展较快,具有活力的研究领域,也是受瞩目的项目之一。而太阳能电池板的广泛应用,也让设备的巡检工作变得十分繁重且重要。

搭配热成像技术,创建空中检测系统

Wesii是一家意大利航空热成像检测公司,专门为太阳能农场行业提供航空检测和基于人工智能的光伏(PV)板诊断。

近期,该公司利用新的热成像技术,推出了一种全新的太阳能电池阵列空中检测系统。通过将高分辨率FLIR A8580 MWIR(中波)热像仪和其他传感器与飞机平台相结合,该系统能够在一天内检查尽可能多的太阳能电池板,目前它已经慢慢取代了缓慢的低空无人机检查。

依靠全新的太阳能电池阵列空中检测系统,wesi现在可以为其客户提供更划算的空中检查方案,准确快速地检查大量的太阳能电池面板,即使在较低的辐照度下,也能具有更高的数据一致性。

选择更高的技术,提升检测效率

Wesii的遥感工程师Pietro Salvagno说:“通过飞机进行空中检查的明显的好处是,借助飞机,你可以飞得比无人机高得多,因此可以用更短的时间覆盖更大的区域。原来我们一直认为无法从这样的高度收集高质量的热数据,但有了FLIR红外热像仪,我们发现从飞机上收集准确的数据完全有可能。”

wesii需要一个可靠的集成伙伴来把这个新想法变成现实,他找到了意大利航空工程专家DigiSky。它的SmartBay系统可以在飞机机翼上同时携带三个不同的传感器,并配备自己的任务计算机,可在飞行检查期间自动管理所有遥感活动。

Wesii和DigiSky需要一个高分辨率、高灵敏度的制冷型红外热像仪,能够进行精确的PV分析,同时又结构紧凑,可用于SmartBay系统。具有1.3 MP分辨率的FLIR A8580 MWIR热像仪是良好的解决方案

准确检测PV缺陷,检查更加自由

Wesii现在使用FLIR A8580 MWIR热像仪检测光伏板中的各种异常。Salvagno说:“通过安装在SmartBay系统上的FLIR A8580 MWIR热像仪,我们每天可以覆盖价值300兆瓦的太阳能资产,而使用普通无人机通常需要整整一周的时间。FLIR A8580 MWIR热像仪的高清分辨率使我们能够更准确地识别异常,并检测更细微的温差,因此我们可以对检测数据的质量更有信心。”

此外,使用FLIR A8580等制冷型热像仪还有一个重要的好处。由于外部条件的影响,非制冷型热像仪的准确性可能会降低,因为其需要较高的太阳辐照度(超过600 W/m2),而制冷型热像仪可以允许较低的辐照度(400 W/m2),同时仍然可以收集准确的结果。

Salvagno说:“FLIR热像仪为我们提供了更多的自由,因为即使在普通无人机检查无法执行的条件下,我们也可以计划检查飞行作业。此外,我们可以在整个检查过程中保持相同的辐照度值,因为我们可以在更短的时间内获取数据。这使我们的数据更加一致,使我们能够更好地比较不同检查数据。”

使用基于飞机的空中检查,可以在比无人机更短的时间内覆盖更大的区域,使得它的成本效益更高。由于与Teledyne FLIR的合作经验,Wesii计划将未来的重点转向基于飞机的热成像检查。Wesii首席执行官兼创始人Mauro Migliazzi表示:“关于结合FLIR热像仪基于飞机的空中检测方法实际反馈非常棒。这说明基于飞机的空中检查系统不仅是wesii公司的未来,也是整个行业的未来。”

相关文章

案例研究

FLIR红外热像仪揭示微电子设备的热特性

Read more
案例研究

FLIR红外热像仪使科学家们能够捕捉并记录作物冠层的热分布与变化

Read more
应用案例

FLIR红外热像仪监控直升机飞行员的压力等级。

Read more
Back to top