FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!


FLIR ONE Edge系列分离式热像仪,精致小巧,方便携带。就在去年2月它被选中去南极参加实地考察啦~具体是怎么回事呢?一起来瞧瞧
2023年2月,来自美国和加拿大的50名教师被选中参加一系列实地考察,作为第15届Grosvenor教师奖学金(GTF)的一部分。GTF由国家地理学会和Lindblad Expeditions提供,为学龄前至12年级的教育工作者提供专业发展机会,以探索独特的环境并将他们的经验带回课堂和组织分享。该奖学金接收了来自两国的数百名申请者,高中物理老师Joe Muise就是其中之一,FLIR ONE Edge Pro分离式热像仪就是他参加考察的得力工具!

Joe Muise与他在探险考察中随身携带的FLIR ONE Edge合影
像Muise这样的老师很少有机会去遥远的地方探险。他决定充分利用这一机会,申请最难到达的地区之一:南极洲。Muise在一次采访中提到:“南极洲是一个我们可以收集大量数据来显示气候变化的地方,但也深受气候变化的影响。我有很多方法可以将其与我的教学联系起来,可能比热带地区更重要。”
根据美国内政部的数据,冰川约占地球淡水的四分之三,是地球上最大的淡水库。随着海水和空气温度的升高,冰山开始破裂和融化,导致海平面上升,并逐渐影响到Muise居住的沿海地区。当地日益增长的潮汐只是他将这个话题带到课堂上的动机之一。Muise说:“这是一个重要的领域,但我认为学生们可能对这一领域了解不足,我希望他们能了解情况并受到启发,激励他们为其做出改变。”

Muise准备进行为期10天的考察,并随身携带了各种用于收集数据的装备,包括FLIR ONE Edge智能红外热像仪。他此行的目标之一是捕捉冰川和冰山的热图像,因为他收集的温度数据在与学生讨论气候变化时很有用。Muise之前曾为一个高中团队提供咨询,该团队将FLIR红外技术纳入设计中,并赢得了CanSat卫星竞赛,他已经熟悉了热成像技术。
虽然有多款热像仪可供选择,但Muise最终选择了FLIR ONE Edge,因为他觉得其在乘坐船只穿过盐水喷雾和碎冰的波浪时性能最佳。“这是耐用性和价格平衡之后的最佳热像仪选择。FLIR ONE Edge似乎能获得足够优质的数据来实现我想要实现的目标。”Muise说。
Muise将热像仪夹在手机上,然后用一根可伸缩线把手机绑在外套上,随身携带。“有一次我们碰到一个海浪,手机从我手中滑落,幸好提前固定才没有丢失,热像仪也牢牢固定着。但它肯定被海水侵蚀到了,而且前几天还在下雪,然而它一直都能用。”

Muise在南极水域划皮划艇时拍摄冰山的热图像
在穿越南极水域后,Muise成功地捕获了冰川热数据,同时还拍摄了各种野生动物的热图像。现在,他正准备将拍摄内容融入他的课程中,并与学生分享他的故事。Muise计划将拍摄数据作为学生的假设案例,并询问如果他们自己研究长期气候变化,将如何使用这些数据。
“我想用FLIR热像仪拍摄冰山和各种形式的冰雪照片,这样我就可以让学生们对其进行分析,讨论冰的温度与水和空气的温度之间的关系,然后讨论这一瞬间的快照。如果希望它能引发讨论,你需要在更长的时间内进行跟踪,并建立一个数据集,以便显示几年或几十年来的变化。”Muise说。

Muise拍摄了各种冰形和一些当地野生动物的热图像
“我认为红外热像仪是一个很好的纽带,它可以引起学生需要了解话题的兴趣,并在未来通过它继续研究。热像仪打造的红外世界能以新颖的方式吸引学生,能让他们更有知识,更有兴趣,这是一个非常实用的课程指导工具!”
FLIR ONE Edge是一款坚固耐用的创新型热像仪,分离式的设计让您能从任何位置、任何角度轻松检查难以触及的区域,将其夹在手机或平板电脑上还可进行单手操作,无需调转手机,就可以自然握持并从任意位置或角度拍摄清晰的红外图像。

FLIR ONE Edge系列,是一款可自由连接智能设备的热像仪,兼容iOS和安卓智能手机和平板电脑,使用时不受运营商、操作系统、尺寸或智能设备未来升级的限制,是灾后修复、住宅检测、能耗审计、工业设备诊断等耗时检查的理想选择!目前这款产品在菲力尔京东/天猫官方旗舰店火热售卖中,想要带走它的小伙伴赶快点击右侧表单提交信息抢购吧~