UltraMax–呈现优势显著的红外图像清晰度

将FLIR Tsc系列红外热像仪提升至120万像素分辨率

借助UltraMax,研究人员能进一步提高本机热图像的分辨率,从而获得更高的清晰度和更高水平的温度测量精度。

UltraMax是FLIR T430sc、T450sc、T630sc和T650sc热像仪具有的一种图像增强技术,能以高速突发模式捕捉一系列原始分辨率的热图像,然后通过FLIR ResearchIR软件转化成单张分辨率更高且包含完整辐射数据的UltraMax图像,用于后期的分析和报告生成。

查看UltraMax有何不同

     

   

    

高达四倍的像素数

利用UltraMax,由640×480分辨率的Tsc系列热像仪捕获的热图像可转换成最高1280×960像素的超清晰热图像。同样地,由FLIR Tsc系列红外热像仪拍摄的分辨率为320×240像素的热图像通过软件和UltraMax算法能转换成640×480像素的热图像。凭借高达4倍像素覆盖目标区域,UltraMax能实现对更小部件的更详细分析。更多像素不仅意味着图像质量的提升,而且能提高距离系数比,从而在测量较小尺寸目标或较远距离目标时能达到更高的测量精度。

相关文章

案例研究

高分辨率FLIR红外热像仪将科技引入赛车领域

Read more
应用案例

将动态空间 3D 和热数据相结合的高速热成像

Read more
Back to top