反无人机:应对无人机安全威胁


在安全领域,无人机的爆炸性增长让人担忧无人机可能会对民用和军事实体构成威胁。考虑到无人机市场规模预计将从 2018 年的 44 亿美元扩大到 2025 年的 636 亿美元左右,反无人机系统 (C-UAS) 的市场也将会随之扩大。
为解决这些担忧,Teledyne FLIR 汇集了好的监控(专用雷达和远距离摄像头),并在一个集成的平台(即 Cameleon)中配之以辅助的第三方射频探测系统和效应器,为安全合作伙伴提供专门优化的多层次、24 小时不间断的反无人机解决方案。

Teledyne FLIR 雷达系统专为探测任何类型的入侵而打造,与其他解决方案相比可提供更广泛的性能。在放置于单一位置,并配之以其他系统传感器时,Teledyne FLIR 雷达系统能够探测到从预编程或定制的无人机,到降落伞和小型飞行器在内的所有物体。在与第三方集成平台集成后,这些系统可降低基础设施成本,其维护成本极低并且无经常性费用,从而提高了系统的投资回报率 (ROI)。
Teledyne FLIR 解决方案的设计就是为了与第三方集成平台集成,从而进一步支持配备雷达的系统。通过结合热传感器和可见光传感器,EO/IR 系统通过先进的视频分级和跟踪分析技术,进行目标的视觉验证,以便跟踪雷达上的航迹,并在天气条件不利、能见度较差,甚至完全黑暗的情况下保证系统的运行。HD 热传感器可提供出色的细节,提高操作员验证警报的能力,更好地支持系统的人工智能功能。

想了解更多信息? 联系 Teledyne FLIR 安全专家

许多防空系统还部署了另一种工具,那就是效应器,其用途是干扰和欺骗敌方无人机。干扰可以破坏射频 (RF) 和全球卫星定位 (GPS) 通信链路,使敌方无人机无法操纵,而欺骗技术则通过向敌方无人机的接收器发送全球卫星定位欺骗信号来控制其无人机系统。两种技术都利用雷达和射频探测系统相结合的方法,从而自动指向正确的方向。同时,它们也是多种高功率技术分层次部署的力量的绝佳体现。
为了在一个系统下将这些技术整合在一起,需要一个专门进行反无人机部署的集成平台,以便采用其他非安全专用的传感器。
Cameleon 可实现顺畅的集成、最小的延迟,并能处理关键的第三维度。该系统还提供 EO/IR 和带自动跟踪功能的效应器系统;甚至还向操作员提供先进的映射功能,以便充分利用完全定制的系统。

市场上的许多反无人机解决方案利用射频 (RF) 技术、麦克风和摄像头来实现潜在入侵威胁的探测、分级和识别。通常,这些技术能够提供低成本、移动性强的解决方案,可以记录数据,以便为最终的起诉提供法庭证据。有些甚至能够跟踪入侵威胁,并向安全人员提供实时的最新情况。然而,这些系统在黑暗、雾霾、嘈杂环境和远距离条件下的性能往往较差。
Teledyne FLIR 雷达技术在结合多传感器远距离 EO/IR 摄像头后,可以利用 Teledyne FLIR 在同类产品中出类拔萃的技术来减轻这些局限。雷达不仅可以在超长的探测范围内发现定制和预编程的空中入侵,还可集成双热/可见光传感器、第三方射频系统和效应器,即使在极端的条件下也可以 24 小时不间断地为最终用户提供强大的多层次无人机分级和目标识别。

因此,投资于反无人机技术应该是显而易见的选择。R20SS-3D 或 R8SS-3D 等远距离无人机探测雷达可同时跟踪多个目标,每秒可监控预定覆盖区域数次,并可 24 小时不间断运行,无论白天还是黑夜,均可在几乎任何天气条件下探测所有地面和空中威胁。其目的是为了减少用户的基础设施成本、经常性支出和维护,从而降低总体拥有成本。将这些雷达与平移-倾斜-变焦、多传感器系统(如 Ranger HDC MS)和第三方射频探测器集成后,可形成多层次探测,使遗留系统更加可靠。这种组合将最好的传感器用于反无人机任务,使 Teledyne FLIR 处于反无人机的全球市场佼佼者地位。
要了解有关 Teledyne FLIR 安全产品和应用的更多信息,请联系专家。