加强港口安防:DP World Yarimca 如何依靠 FLIR 安防解决方案实现高效安全的港口运营

作为伊兹密特湾和土耳其最大的集装箱码头之一,DP World Yarimca 坚定地采用行业领先的技术,为客户和合作伙伴提供卓越的价值。随着港口不断发展,DP World Yarimca 需要持续保证不间断的运营和高水平的安防。

为了应对这些挑战,DP World Yarimca 采用了创新的技术产品,包括 FLIR 全面的安防监控解决方案组合。

DP World Yarimca:简要介绍

DP-World-Port-Security-Shore-Sea_1200x628.jpg

DP World Yarimca 位于土耳其安纳托利亚的心脏地带。该港口是许多土耳其公司通向海外市场的门户,支撑着东马尔马拉地区和安纳托利亚大部分地区的经济活动。DP World Yarimca 可以同时停泊四艘船或两艘超大型集装箱船,是土耳其最快、最高效的港口。

保证客户的安全和不间断的运营是 DP World Yarimca 港口运营商的主要任务之一,但这项工作却因该地区的非法捕鱼、潜水和贻贝偷采频繁发生而变得复杂。

DP World Yarimca 面临的挑战

非法捕鱼和贻贝偷采

贻贝在支撑港口泊位的桩基上大量生长。这是最吸引贻贝偷采者的地方。这种活动不仅是非法的,而且对偷采者本人以及在港口合法活动的人员也造成严重的安全风险。采收贻贝还会损坏港口的阴极保护系统,该系统用于防止浸没在水下和地下的金属结构腐蚀。DP World Yarimca 的 HSSE 经理 Ismail Karaçam 表示:“贻贝偷采者妨碍我们有效地监控港口活动,并可能导致我们的作业中断。”

船舶操纵延误

此外,非法偷采者和潜水员还可能进入船只的操纵区域,导致船只停泊和离港延误。这可能导致供应链中断。

DP World Yarimca 对安防的承诺

Importance-of-Port-Security-DP-World_1200x628.jpg

自建成以来,该港一直将安防视为其首要任务。港口一直通过必要的技术来监控海边的活动,并保证集装箱现场的安全和持续作业。由于目前的安防监控系统已经达到使用寿命,DP World 的安防团队正在寻找一种新的解决方案,以帮助他们检测岸上和海上的入侵目标物。

找到合适的港口安防监控解决方案

港口安防团队在市场上寻找新技术,并通过土耳其分销商和集成商 IRMARINETECH 了解了 FLIR 的可见光和热成像安防监控产品组合。IRMARINETECH 的创始人 Koray Serbest 表示:“我们之前在土耳其成功完成过多项港口安防项目。” “这给 DP World 的团队注入了信心:我们能够满足他们的需求。在看到极具说服力的产品演示和概念验证之后,DP World Yarimca 决定与我们和 FLIR 合作。”

利用 FLIR 的热成像和可见光相机系统加强港口安防

FLIR 的热成像和可见光相机系统彻底改变了 DP World Yarimca 的港口安防策略。这些先进的技术使港口的安防团队能够在夜间、恶劣天气条件下监控远距离的非法活动。

监控海上和夜间的活动

FLIR-M232-marine-thermal-camera_1200x628.jpg
FLIR M232 海事热像仪通过在夜间发现船只和障碍物来提高安全性

“事实证明,非法渔民和潜水员们十分足智多谋”,Ismail Karaçam 说。“他们有一种策略是将船漆成黑色,这样我们目前的相机系统在晚上就无法发现他们。那时我们就知道,我们需要热像仪技术。凭借 FLIR 的热像仪,我们现在可以在夜间、雨天或大雾天等恶劣天气条件下远距离监控任何非法活动。”

探测入侵目标物和人员下水情况

FLIR-FC-Series-ID-Camera-Port-Security_1200x628.jpg利用机载 FC-Series ID 进行的 FLIR 分析可以识别入侵目标物,同时忽略动物或风吹树叶等无害活动。

为了监控港口的 800 米海岸线和距海岸 200 米内的海上活动,该港口投资购买了 FLIR 热像仪,包括 FC-Series ID 分析相机、Saros 半球形相机M232 方位/俯仰云台海事热像仪。港口运营商现在可以 24 小时不间断探测海上入侵目标物,但他们也使用这些相机来监控人员的入水情况和原油泄漏。该港口的安全巡逻人员还利用 FLIR Scion 手持式热像仪探测隐藏在岩石下的渔民和潜水员,这些人会在漆黑的夜晚进入泊位。

周界安防和集装箱区域的监控

FLIR-Quasar-panoramic-PTZ cameras-DP-World-Port-Security_1200x628.jpgFLIR Quasar 全景和 PTZ 相机

港口采用热像仪和可见光相机(例如 FLIR Quasar 全景相机PTZ 相机)相结合来监控场地周界安全,以及集装箱区域内的活动。

FLIR 广泛的产品组合和本地支持

DP World Yarimca 对 FLIR 在港口安防监控领域的卓著声誉颇有耳闻。最终,热像仪系统的成像质量,以及远距离高精度成像的能力让 DP World Yarimca 安防管理团队折服。此外,FLIR 能够结合公司广泛的企业、周界安防和海事监控解决方案,为港口的每一种特定的安防需求和应用提供合适的解决方案。

IRMARINETECH 等本地 FLIR 支持合作伙伴提供的敬业支持,证明 DP World Yarimca 做出了正确的选择。DP World Yarimca 的安防经理表示:“我们希望确保为客户提供持续的安防,这意味着我们承担不起技术性停机的代价。” “因此,如果我们需要技术维护、备件或快速更换产品,我们可以放心地依靠当地合作伙伴 IRMARINETECH 获得支持和服务。”

DP World Yarimca 关注技术创新

DP World Yarimca 坚信数字化转型的重要性,不断寻求机会提高其物理基础设施的效率。FLIR 是可靠的合作伙伴,可以支持 DP World Yarimca 致力于利用技术实现未来发展和加强安防。该港口正在积极探索与 FLIR 的合作,以实施额外的安防措施并增强现有的系统。

未来协作和加强安防

该港口已经和 FLIR 合作,研究如何利用可见光和热像仪技术为港口带来额外的安防收益。他们正在探索的一种可能性是,在起重机上加装摇臂热像仪,以监控船只周围的环境。

另一种应用是使用火灾探测热像仪。许多客户运送高度易燃的产品进入该港口。如果能在早期阶段发现火灾,将对港口的安全战略作出重要贡献。FLIR FH-Series R 等热像仪能自动发现其视场中微小的温度变化,识别尚未点燃的热点,并提供预警响应,避免火势蔓延成灾,造成资产受损或危及安全。在探测到火情后,可以通过连接的视频管理系统 (VMS) 向操作员发送警报,以立即进行评估和部署响应策略。

Back to top