FLIR 相机帮助 Dovecote Park 的肉类生产车间确保消防安全


肉类生产商 Dovecote Park 位于英国约克郡斯塔普雷顿的生产车间全天 24 小时运转。该公司将英国传统的屠宰工艺与先进的食品加工技术相结合,生产卓越的肉类产品。该公司致力于确保员工的安全并维持生产力不受影响。正是出于这些原因,Dovcote Park 投资了 FLIR 的早期火灾探测技术。
Dovecote Park 于 1997 年成立于英国约克郡。该公司为全国的零售、精致餐饮和餐饮服务行业供应英国牛肉、小牛肉和鹿肉。Dovecote Park 的客户包括高端超市 Waitrose、Gourmet Burger Kitchen、Burger King 和 Wentbridge House。该公司控制着肉类生产的全过程:从向精心挑选的农场群采购牲畜到屠宰、零售包装再到派送。
在约克郡主车间,确保持续生产至关重要。但是,由于食品生产行业的机器 24 小时运转,火灾事故并不罕见。火情可能迅速升级,2024 年 1 月伍尔弗汉普顿一个肉类生产车间发生的火灾就是一个例子。火灾可能产生灾难性的后果。不仅存在人员伤亡和基础设施损坏的风险,受影响的公司还需要考虑业务长期中断和品牌声誉受损的可能后果。
Dovecote Park 的管理层非常重视消防安全。他们发现主生产车间的屋顶空间存在火灾风险。那里有为生产车间的食品生产机械(用于切割和包装)提供动力的所有关键设备,例如电机、泵、电气柜和配电板。之所以将这些设备放置在屋顶空间中,是因为它们必须与食品级工厂车间隔开,但仍需足够接近,以便有效地为下方的机器提供动力。
在这些设备性能下降、磨损或达到使用寿命时,通常会发热。机械问题(例如泵磨损或轴承损坏)或电气问题(例如断路器故障)都有一个共同点:开始发热。如果未能发现,这种热量积聚可能引发后果严重的火灾。

在寻找防火技术解决方案时,Dovcote Park 的团队最初考虑了喷淋灭火系统。但他们很快就放弃了这个想法,因为事实证明,这种解决方案并不适合生产车间的环境。
“大面积使用喷淋灭火系统不仅昂贵,而且这种系统只有在火灾已经发生时才会启动。这已经太晚了,因为此时损坏已经造成”,Dovcote Park 的健康、安全与环境 (HSE) 经理 Nick Dunn 说。“此外,在到处是电气和机械设备的生产区域,喷淋系统可能会造成严重的水损”。
FLIR 的合作伙伴 Business Insight 3 (Bi3) 的销售总监 Chris Eccles 与系统集成商 WRS Solutions 合作,提出了在屋顶空间中安装多台FLIR红外热像仪的解决方案。
全新解决方案配备了强大且耐用的多光谱固定传感器,其巧妙融合高清可见光摄像与热辐射探测技术,能在热点达到危险温度之前就精准捕捉,有效预防火灾,为Dovecote Park的安全保驾护航。
一旦检测到异常热点或温度超出预设安全线,先进的视频管理系统(VMS)或继电器输出会立刻向公司安全团队发送响亮的警报。安全团队收到警报后,能迅速判断并采取最合适的应对措施。更令人赞叹的是,FLIR热像仪还具备边缘分析技术,拥有多边形函数(高级)等特性,有助于您立即作出判断,制定正确的决策,真正做到了既智能又高效。

除了安全团队以外,警报还会发送给工程部及健康、安全与环境经理 Nick Dunn。Nick 说:“对生产车间的视觉感知越清晰越好。” “FLIR 热像仪无疑使我们的工作轻松不少。它们能让我们安心,因为现在我们可以主动地,而不是被动地维护设备。从某些部分发热的那一刻起,我们的维护团队就可以介入了”。
热成像就是有效。它在预防火灾和避免业务中断方面非常有效。这是安装一年后得出的结论。在过去一年中,已经检测到两起事件。其中一起可能造成灾难的事件是电机轴承开始过热。如果 FLIR 相机没能及时检测到,就有可能导致故障和严重的业务中断。第二起不那么严重的事件是蒸汽管道破裂。FLIR 相机也检测到该事件,因此维护团队得以防止其造成进一步损坏。

部署在 Dovecote Park 的 FLIR FH-R 系列的视觉信号示例
如今,生产车间上方的几个屋顶空间内有 30 多台 FLIR红外热像仪。WRS Solutions 在几周内就完成了安装。WRS 区域总监 Kevin Polkey 承认,FLIR 热像仪是 Dovecote Park 理想的早期火灾探测解决方案。
“与灭火系统相比,红外热像仪的投资要少得多”,Kevin 说。“除了防止物理损坏和业务损失外,热像仪还有助于保护品牌的声誉,特别是在食品生产这样竞争激烈的市场中”。
FLIR 的销售经理 Robert Groom 表示:“这是一个很好的例子,它说明在 Bi3 和 WRS 等公司技术娴熟且经验丰富的行业专业人士手中,成熟的 FLIR 技术不仅可以保护人员和财产,还能带来真正的投资回报”。
“FLIR 的辐射测量技术在食品加工行业的有效性不容低估。与对火灾作出反应的传统灭火系统不同,热成像技术能够在火灾开始之前进行预防。
成功交付这一创新的解决方案需要一支有能力的团队,而 WRS 和 FLIR 作为该项目的合作伙伴,则实现了无缝安装和集成。这为 Dovecote Park 带来了直接和切实的好处。” – Chris Eccles,Business Insight 3 销售总监
最后但也同样重要的一点是,由于安装了热像仪,Dovecote Park 得以显著降低生产车间的保险费。“可以肯定地说,我们已经收回了热像仪的投资”,Nick Dunn 说。
FLIR有多款固定安装式红外热像仪,其中Axxx系列智能传感器热像仪性能出色,非常适合关键基础设施、产品质量和早期火灾的实时监控,其提供多个镜头选项、电动调焦控制和无与伦比的连接能力,拥有出色的性能和灵活性,还易于配置,它能根据用户公司的质量、生产率、维护和安全需求定制监控系统。
对于这款性能出色的实时监控“助手”,你还有哪些想了解的特征吗?可以点击“右侧表单”填写相关信息,我们会安排相关工作人员为您一对一答疑解惑,当然您还可以拨打官方客服电话400-683-1958直接咨询。
在火灾爆发前检测到烧坏的断路器。