光伏发电站运维“秘籍”:FLIR红外热像仪为各个环节保驾护航!

随着各国政府对可再生能源的支持力度不断加大,以及光伏技术的持续进步和成本的降低,光伏发电在全球能源结构中的地位将越来越重要。为了提高光伏电站投资方的收益,要尽可能提高电站的发电量。
一座光伏电站的发电量会受到很多因素影响,比如:光伏组件、逆变器、电缆的质量、组件安装朝向、倾角、灰尘阴影遮挡、光伏组件与逆变器配比系统方案、电网质量等。

除了安装前需要注意的问题,光伏电站的定期巡检同样很重要,西班牙的Abertura光伏电站就安装了27台FLIR红外热像仪,日夜保护着9公里长的周边区域,同时工作人员也会手持热像仪对大片光伏电板进行巡检。

光伏板热点可能源于阴影、污垢或微裂纹。当阳光照射到光伏发电板上时,它应该会转化为电能。但是,如果一个光伏发电板的电阻异常升高,面板的这一部分就会变热。

abertura-photovoltaic-solar-plant-scn-1.png

使用FLIR E5拍摄到的热斑

使用FLIR红外热像仪能及时检测到异常热点。热点会导致光伏发电板退化更快甚至可能起火。因此,工作人员要定期清洁光伏组件表面,确保其表面干净无故障,避免灰尘或污垢影响发电效率。

检查输电组件,确保物尽其用

影响光伏发电效率的还有电量运输问题,连接松动会导致腐蚀、能量损失和系统寿命缩短。因此要定期检查光伏组件、支架和连接线路,检查是否有损坏、松动或腐蚀的情况,及时维修或更换。特别是检查组件中的电池片,确保没有破损或裂纹。

abertura-photovoltaic-solar-plant-scn-2.jpg

汇流箱

abertura-photovoltaic-solar-plant-scn-3.png

红外图像

还要对光伏发电站的逆变器、电气设备、光伏汇流箱、直流和交流配电柜等设备进行安全检测和温度监测,以保障光伏发电系统的安全有序运行。

abertura-photovoltaic-solar-plant-scn-4.jpg

升压站隔离开关

abertura-photovoltaic-solar-plant-scn-5.png

红外图像

全新FLIR Ex Pro系列红外热像仪就非常适合光伏电站的检测,3.5英寸触摸屏搭配一键式电平/跨度区域调节功能,让问题区域更加明显。全新的屏幕注释功能让用户可以及时记录检测结果,避免后续遗忘。

智能监测,降本增效

光伏电站点多面广、量大分散。如果每天都人工巡查,可能面临着效率较低、运维环节复杂、运维数据采集难等问题。
幸好正处数据时代背景之下,光伏电站可以选择FLIR A700固定安装式红外热像仪对光伏电站进行7*24小时的实时监控,这样就可以对电站所相关的各类数据进行实时采集、分析,及时对故障问题提供预警及警报。在整个环节中大幅提高了设备运行的保障度和人员的安全性。

abertura-photovoltaic-solar-plant-scn-6.png

您还可以FLIR A700搭配载人飞机对光伏电站进行大面积、快速巡查,这种正在开发的高速检测方法每小时可覆盖2平方公里,使其能够在短短几个小时内获得大规模太阳能发电场的准确读数。高效率的检测,可以让电力公司节省了80%的成本!

光伏电站的发电量不仅取决于光伏电站自身的发电性能,也与后期运行维护密切相关,正确的运维不仅可以提高发电量,还可以提高设备和电站的使用寿命。

 

相关文章

FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!

Read more
案例研究

热成像无人机使用FLIR T640bx红外热像仪获取空中记录

Read more
应用案例

描绘不可见的事物;将科学与艺术融合,以提供新视角

Read more
Back to top