浅析热灵敏度对检测精度的重要性

目前,监控体系在生产和生活中起着越来越大的作用,成为人们生活中不可缺少的一道安全屏障。一般情况下,普通的可见光摄像头就可以很好地起到监控的作用,但如果等到夜深人静、大雾弥漫,雨雪等光照条件不足的恶劣情况时,一般可见光摄像头就难以捕捉到隐藏的问题。因此,一流的监控技术是必须在任何可能的情况下都提供最高的检测率。

自从红外热像仪在安全应用上商业化以来,热成像技术已经成为可靠的技术,因为它可以在可见光摄像机可见光盲区的情况下提供清晰的图像。然而,并不是所有的热像设备都是相同的,不同热灵敏度的热像仪拍摄的热图像清晰度有很大差异。

热灵敏度,即噪声等效温差(NETD-Noise Equivalent Temperature Difference),其描述了所使用的热像设备所能看到的最小温差。实际上,使用毫开尔文(mK)测量的NETD值越低,传感器就越能记录较小的温差,下表可用于确定热探测器的质量:

<30 mK (非常灵敏)
<40 mK (比较灵敏)
<50 mK (灵敏)
<60 mK (一般灵敏)
<80 mK (较低灵敏)

还要注意到一个问题,有些制造商生产的一些低成本热像仪通过将NETD标称在环境温度为50℃(NETD:XXmK,@50℃)而不是行业标准的30℃(NETD:XXmK,@30℃),从而来隐藏低灵敏度的问题。如果你需要测量的目标通常有很大的温差,那么具有较低热灵敏度的入门级产品就够用。然而,对于更微妙的应用,如检测湿度问题,你将需要更高灵敏度的热像仪。

在为安全监控系统选择红外热像仪时,检测率是一个非常重要的考虑因素。入门级热像仪仍然容易受到雨、雾、雪等恶劣天气条件的影响,这些条件会降低图像的对比度,导致能见度低,阻碍检测精度,并导致有限的态势感知。因此,拥有一个具有优异热灵敏度的热像仪对监控系统的创建非常重要。热传感器的灵敏度越高,其检测精度就越高。

Teledyne FLIR提供的热成像仪,为灵敏度设定标题,FH-Series多光谱热像仪便是其中一个例子。FH-Series具有支持<30mk灵敏度的热传感器,4K分辨率的光学热像仪,以及内置卷积神经网络分析,旨在在恶劣的环境中提供一致、准确的行人和车辆威胁检测和危险等级分类。通过部署FH-Series,安全操作人员获得了一个始终开启、始终工作的热像仪,并将错误警报最小化,从而降低了用户的总成本。

当环境发生变化时,监控热像仪必须能够承受这种变化。可靠、强大的设备是那些无论恶劣天气或光照情况如何都能提供高质量、清晰图像的热像仪。当您在建立周边安全系统时,确保您的热像仪时刻拥有优越的热灵敏度,以防止入侵者和资产安全。

 

Back to top