FLIR Nexus 的切实优势

ignacio.jpg虽然很多安防专业人士已逐渐了解 FLIR Nexus,但部分人仍不清楚这一先进创新可以带来的切实优势。那么,还有谁比 FLIR 安全软件架构师兼 Nexus 全能专家 Ignacio Vilches Rojo 更适合提供关键见解呢?

FLIR Nexus:它是什么,及其在热成像应用中提供哪些切实的好处

了解 FLIR Nexus 有一个好方法,就是首先把握当今安防经理面临的核心挑战。Ignacio 认为,首要挑战是对更高态势感知的需求。“这包括了解给定的情况、收集和分析相关信息,以及做出知情的决策,以应对潜在风险,”他解释道。

在考虑边界安防的传统设计时,很多人会期望系统包含各种检测和数据处理技术。

FLIR 始终与客户合作,创建虚拟屏障,结合热成像、可见光相机和雷达,再搭配检测分析。这些相机使用 Nexus 作为通信协议协同工作,提供准确信息以跟踪人员、动物或车辆。但这里有一个关键点需要考虑:

“发生边界入侵之后的活动才是决定安防团队应如何应对的关键。遗憾的是,我们看到安防系统设计在这方面存在差距,这可能最终意味着操作员无法获取全面的态势感知。”

解读态势

Nexus 是一种软件和专有通信协议,可弥合设备与系统之间的差距,确保更全面地了解安全边界外部和内部的环境。

为了执行高水平的态势感知,客户通常需要某种高级软件来收集由各种不同传感器呈现的地理数据,然后在目标移动时在传感器之间进行协调,以确保适当的交接。FLIR Nexus 以不同的方式实现这一目标。它允许边缘设备以服务器/客户端的形式直接通信,而无需任何中间软件或服务器,从而降低拥有成本。

FLIR Nexus 设备安装简便,因为所有边缘设备实时通信,所以仅需简单配置。

“结合我们的相机检测分析技术,Nexus 可以在边缘识别、定位并跟踪目标,”Ignacio 表示。“随着潜在威胁在场景中移动,支持 Nexus 的设备将地理数据传送到其他 Nexus 设备,并提供无缝交接以进行连续跟踪。这种能力确保您拥有完整的态势感知能力,从而做出知情的决策。”

另一优势是,Nexus 允许客户使用更少的设备覆盖更大的区域,让实现全面态势感知的成本大幅降低。

Nexus 的差异化

Nexus 的模块化架构是其主要市场差异化因素。其战略性的构建模块方法形成了一种稳健、多层次且完全集成的安防解决方案。始终采用相同的基础结构来帮助创建最佳解决方案,确保向后兼容性,简化未来添加或变更的任务,即使这些变动发生在多年后。这种前瞻性设计可确保 Nexus 持续保持其显著的能力优势。

“通过将热成像、可见光和地面雷达成像与 FLIR 分类分析技术结合,多层 Nexus 系统可以在长距离以及任何天气条件下检测、识别、跟踪并应对威胁,”Ignacio 指出。“重要的是,您可以实时检测威胁,这对于快速响应和持续应对安全漏洞的能力至关重要。”

虽然市场上存在其他多种通信协议(部分为开放式),但大多数是在热成像技术尚未广泛应用于安防领域时开发和定义的。当时,开发人员主要关注可见光谱相机。

“目前,Nexus 是唯一允许使用与 FLIR 传感器高度集成所需的全部功能和设置的协议,可为您提供最佳成像。值得注意的是,根据定义,相机本身即成为服务器,因为它提供的功能可直接连接并使用。它也成为使用 Nexus 协议的其他相机的客户端。我认为这一特性将成为一项进一步实现差异化的优势,使我们能够充分‘释放’Nexus 的功能潜力以供相机本身使用,从而开启充满可能性的全新应用领域。”

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

查看FLIR Nexus 组合,了解其如何提高边界安全性。

FLIR_Line_Ironbow.png

空间感知

一个典型例子是雷达集成。通过将雷达检测数据显示为空间点(经纬度坐标),可在地图上展示、用相机指向它们或直接触发警报——这是安防领域的重大优势。

“为何不从视频中创建‘窗口’,通过经纬度坐标让物体显示在现实世界中?”Ignacio 解释道。“这需要运用高等数学算法,并通过精准校准以确保准确性,但使用 Nexus 最终意味着视频中的目标现在成为现实世界中的目标,让一切更具意义。看到物体在地图上移动,您可以直观感知其实际运动轨迹。它变得更有意义。”

他补充道:“Nexus 是软件,是协议,是一种工作方式。它远非某些人认为的简单翻译器,因为它还提供地理数据。当然,外部软件有时能提供改进,比如您可以使用大型地图来托管所有视频。我们并非要用 Nexus 取代这些,而是希望增强用户在态势感知方面的体验,这是当前安防市场的关键需求。”

Nexus 为增强实时监控和数据分析提供了清晰路径,而 FLIR 采用这一策略已有时日。

“Nexus 支持同时支持问答式通信,以及异步传递的并行信息流。因此,系统操作员可以实时获取所有事件的状态——这一切都归功于 Nexus 为每台设备提供的大量信息。例如,Nexus 实时提供相机视场角及其俯仰云台位置。这种能力目前在市场上仍属罕见,但 20 年前的 Nexus 的创造者已极具远见,预见了当今市场的需求。”

诚然,实现相同结果或警报的方式多种多样,但 Nexus 能显著简化这一过程。

“对我来说,价值不在于结果本身,而在于实现结果的便捷性,”Ignacio 强调。

全球影响

FLIR Nexus 已在全球各种应用中对热成像和作业安全产生重大影响。

“只有 Nexus 可以提供各类传感器所需的广泛功能,”Ignacio 表示。“FLIR 算法为客户提供清晰准确且无伪影[多余/虚假特性]的图像,并能持续适应不同场景。这类似于人类在不断调整参数以确保传感器始终生成最佳图像。Nexus 允许配置这些算法运行所需的特定设置。”

FLIR 是为数不多能够制造适用于所有应用场景的传感器和设备的厂商,其产品能够集成智能成像、热成像、可见光技术和高级分析功能,在任何条件下昼夜保护人员、资产和运营。专有 Nexus 协议使 FLIR 设备能够在边缘实时相互通信,提供精确的态势感知能力。

Ignacio 总结道:“如今,在分析方面有很多选择。但请自问:这些分析功能是真正强化了您的边界安全,还是仅仅生成了具有干扰性的警报,反而降低了整体解决方案的有效性? 支持 Nexus 的设备帮助您以更低的成本创建简化的解决方案,同时确保提供给操作员的信息不仅相关,而且准确无误。”

相关文章

什么是 FLIR Nexus,为什么它很重要?

Read more
Back to top