为法国马赛市提供整套交通监控解决方案

2.5公里长的Prado Carénage隧道让您无需驶离高速公路就能轻松迅捷横穿马赛市。Prado Carénage隧道连接着马赛市南区,向东通向市中心,向北通过旧港隧道和沿海高速。Prado Sud隧道是一条1,500米长的双向隧道,同方向有两条车道,它将现有的Prado Carénage隧道延伸至城市南部。

全面的监控解决方案

FLIR ITS部门区域经理Mario Pinto评价说:“FLIR公司为这个项目提供了一套全面的检测和监控解决方案,包括自动事件检测、监控摄像机、移动摄像机、记录功能和可视化,再加上这个合同,我们的技术就监控了马赛市目前大多数的隧道。”FLIR公司为马赛市的这些隧道提供高质量的视频服务器,并整合视频分析技术和交通事件自动检测系统。Prado Sub隧道的技术选择迎合目前边缘检测分析方法的流行趋势,也就是视频分析系统功能布置得距离交通摄像机更近,可以说是在整个网络的边缘。

更广的画面

Prado Sud隧道和Prado Carénage隧道分别部署了57台摄像机和95台摄像机用于监控隧道内的各种交通事件,包括停驶车辆、逆行车辆、行人和烟雾。所有这些信息都由摄像机和编码器组合提供,并通过Flux视频检测管理系统采集和管理。Flux收集由视频探测器生成的交通数据、事件、报警和视频图像。Flux的主要目的是管理和控制所有这些探测器生成的交通信息,并使其成为对用户有用、有意义的相关信息。Flux提供人性化的交互界面,包含监控和报告应用,能进行事件和报警的实时监控。

Flux 2.1视频检测管理系统

马赛项目采用新Flux软件包,包含一系列新功能:

高级摄像机和探测器管理

新Flux系统可管理任何一家主要摄像机制造商(不单是FLIR检测模块)的数据源。这样,Flux就可以作为一款全面的交通监管解决方案应用于任何城市和道路网络。

支持移动摄像机

Flux提供控制手柄功能,您可以精确地远程控制移动摄像机。

记录、导出、控制

全新Flux扩展了存储能力,您可以通过网络控制所有的记录器,管理数据记录,回放和按照您想要的文件类型导出记录信息。

在一个或多个电视墙上可视化视频流

使用Flux您可以在一个大型电视墙或多个电视墙上展示从任何类型摄像机或探测器传来的视频数据源。使用快捷拖放功能您可以根据偏好组织您的展示墙。

 FLIR的Flux管理系统通过FLIR或其它检测模块采集大量的交通数据、事件和报警等信息,并将这些信息可视化。

Flux提供控制手柄功能,您可以精确地远程控制移动摄像机。

Flux是一款全面的城市和道路网络交通监管解决方案。

相关文章

应用案例

红外热像仪有助于保障隧道内的消防安全

Read more
案例研究

FLIR助力改善沙特首都利雅得交通流

Read more
案例研究

德国达姆施塔特市的智能交通管理

Read more
Back to top