拥塞管理和映射
我们许多人每天使用的道路上不可避免地会发生拥堵。事故是否导致信号之间的中断或协调尚未得到优化,导致拥塞级联,并且可能持续很长时间。
Acyclica使市政当局能够以高效且经济的方式绘制和管理交通堵塞。

信号管理
Acyclica 提供先进的交通工程工具,以优化信号计时。使用 Acyclica 的计时计划分析报告,提供有关当前计时计划以及有改进空间的地方的见解。将这些研究与邻近的城市和市政当局配对,以优化整个地区的信号时序,包括 ICMP。

相交延迟分析
Acyclica开发了先进的算法,旨在提高高速公路、走廊和十字路口拥堵测量的准确性。这些实时和历史工具简化了所有这些位置的详细交通堵塞分析。用户可以通过进近或移动轻松计算。
这些工具是 Acyclica 信号计时模块的一部分,该模块提供分析功能,可在不建造更多基础设施的情况下提高现有基础设施的效率!

路线和段延迟分析
Acyclica 的行程时间算法可为任何持续时间内沿路线各段的行程时间提供见解。用户只需点击几下,便可计算一周中每天沿路线的延迟,报告从停车条到停车条的行程时间,或者比较过去几个月中任何一天的行程时间。

出发地目的地分析
使用出发地目的地 (O-D) 分析进行交叉路口或整个城市,以查看交通流量模式。O-D分析是基于对人们想要去哪里的理解来优化城市道路的有效工具。这些工具提供的信息还可以帮助进行新的路线规划、道路扩展、信号计时等等。

使用原点-目的地工具,全天候监控车削运动计数和百分比。