主动交通堵塞管理

交通堵塞管理和绘制

我们大多数人每天都使用的道路发生交通拥堵不可避免。无论交通事故妨碍通行还是信号协调未经优化,导致的交通堵塞通常会升级且持续很久。

Acyclica使市政当局能够以高效且经济的方式绘制和管理交通堵塞。我们提供主动交通堵塞管理所需的行业专业知识。如需详细了解Acyclica解决方案,包括交通堵塞管理即服务,请即刻联系我们。

Acyclica也可连接多个希望与相邻管辖区或都市规划组织共享选择性信息的机构,以创建一个更加协作的交通网络。

信号管理

缓解道路交通堵塞的其中一个有效方式是优化整个城市的信号配时。Acyclica提供优化信号配时所需的高级交通工程工具。利用Acyclica的配时方案分析报告,提供关于当前配时方案和有待改进之处的深刻见解。将这些研究与毗邻城市和都市配对,以优化整个区域的信号配时,包括ICMP。 

Day of the week analysis Acyclica

十字路口延迟分析

Acyclica已开发出旨在增加高速公路、干路和十字路口交通堵塞测量精度的先进算法。这些实时和历史工具简化了所有这些位置的详细交通堵塞分析。用户能通过任意给定方法轻松计算出十字路口的停留时间,并确定与不同转弯动作有关的等待。

这些工具是Acyclica信号配时模块的一部分,提供分析功能以提高现有基础设施的效率,无需建造更多基础设施!

Route analysis in Acyclica

路线和路段延迟分析

Acyclica的行程时间算法提供对任意时间段内一条路线每个路段行程时间的洞见。用户仅需数次点击便可计算一条路线一周中每天的延迟,报告停止线与停止线之间的行程时间,或与上个月每周每天的情况进行比较。

Route segment and time analysis

出发地-目的地分析

针对十字路口或整个城市,利用出发地-目的地(OD)算法绘制交通量图表。OD分析是一种有效的工具,它基于对人们目的地的了解优化城市道路。这些工具提供的信息也有助于进行新路线规划,道路拓展,信号配时等等。

OD Percentages in Acyclica graph

利用出发地-目的地工具全年365天、全天24小时监控转弯动作计数和百分比。

管控车道识别与匝道控制

Acyclica技术是一项能仅靠路旁探测器便可识别管控车道(快车道、大容量车道[HOV]等)和通用车道上行程时间和速度的ITS传感器。这甚至能对临港道路和高速公路进行实时分析和速度对比,从而实现全面的环境认知。测量高速公路上及以外的交通堵塞对动态收费、拥挤收费和匝道控制等应用至关重要。

Back to top