帮助城市保护和服务:FLIR 提供城市蓬勃发展所需的技术

在市政府和城市服务如何为选民提供服务方面,新型连接良好的传感技术正在迅速发挥更大作用。通过结合这些传感技术,从无人机系统 (UAS) 上的热成像到交通监控,这些新兴技术可以结合使用,以提高安全性和生活质量。

为了发挥技术投资的价值,城市需要政府组织与主要利益相关者(包括公民个人、企业和非营利组织)之间的协调。这些团体可以共同做出深思熟虑的选择,不仅考虑城市将采用什么技术,还考虑他们将如何在社区更广泛需求的背景下采用该技术。

为帮助实现这一目标,FLIR Systems 开发了各种技术和产品,以帮助市政府(从参与公共安全到城市规划)利用智能传感技术来提高效率并帮助挽救生命。

用于警察、消防和搜救的公共安全工具

配备 FLIR 的人员、无人机、地面车辆和移动监控系统可提供快速情境感知,从而加快从执法到急救团队的决策速度。这还包括用于检测有毒危害的连接传感器解决方案,使城市服务能够进行更智能、更安全的调查和救援,同时充分利用有限的人力。

执法:

  • Scion PTM 旨在为执法人员提供出色的热监控,同时将高性能热成像封装到坚固耐用的手持式单目设备中,能够进行地理标记的视频录制和实时视频传输,并能够通过无线网络将任何追击、证据恢复或搜救工作的加密热成像视频即时传输到指挥中心。
  • 同时,Griffin 510 化学传感器可检测微量的化学危害并确认特定的化学物质。在应对隐秘的实验室或其他疑似毒品的情况时,FLIR Griffin GC-MS 产品系列可在样本收集点提供情报。
  • 对于危险情况,FLIR PackBot 使炸弹技术人员、CBRE 技术人员和 SWAT 操作员能够做出响应,而不会对炸弹处理、监视和侦察、CBRN 检测和危险品处理操作的人员造成直接伤害。
  • FLIR 还通过机载多光谱成像系统为公共安全载人飞机提供空中支持,这对追踪嫌疑人、救援行动和监视至关重要。

对于消防和急救人员:

  • 无论是手持式还是无人机安装,FLIR 都有一组专门设计用于保护人员和财产免受有害 CBRNE 物质侵害的传感器。FLIR 传感器坚固耐用,用途广泛,可快速、安全地检测化学、生物、爆炸和辐射危害。例如,用于 UAS 的 FLIR MUVE C360 气体探测器可在地面提供空中支持,以在派遣有人驾驶的飞机之前检测潜在的危险化学品。
  • 在搜救行动中,用于 UAS 的 TZ20 双热像仪可提供高达 20 倍的数字光学变焦,使搜救队能够探视从裂缝到狭缝峡谷等难以到达的地方,或精确定位大型结构火灾的较热部位,以指导灭火工作。
  • FLIR 海事热成像系统可在完全黑暗的条件下发现水上交通,避免碰撞,并观察船上活动。热成像技术有助于辨认出导航设施、航标、木头和其它水中漂浮物。

面向交通工程师和城市规划的智能交通系统:

为行人提供更安全的道路,减少城市拥堵是城市规划者的重要目标。FLIR热成像传感器使城市能够在十字路口立即实施更改,收集数据以支持长期基础设施规划,包括检测十字路口及其附近的车辆、自行车和行人,从而对交通灯进行更动态的控制,以改善出行时间和安全性。

  • 为了让城市规划者了解哪些人行道需要额外的能见度,FLIR 摄像机可以收集交叉路口的车辆和行人行为数据,并监控一段时间内的人流。FLIR TrafiSense2 Dual 将热成像和视觉成像技术与高级视频分析相结合,可捕获准确的交通数据。
  • 同时,FLIR TrafiSense AI 旨在可靠地检测和分类道路用户,作为用于复杂城市环境中监控交通的智能热成像传感器。TrafiSense AI 采用基于 25 年以上交通检测和热成像的 AI 算法,提供持续的视觉和数据收集,使城市更安全、更高效。

FLIR 摄像头、传感器和软件彻底改变了城市提高市民生活质量和安全的方式,从改善道路交通流量到寻找失踪人员,或应对灾害情况和犯罪活动。综上所述,FLIR 拥有多种技术,可以帮助任何规模的城市充分发挥其潜力。

 

Related articles

Use Case Scenario

利用 FLIR 技术保护所有类型的道路使用者

Read more
Choosing a Camera

功能全面的红外消防系统

Read more
Back to top