采用FLIR技术的智能十字路口提高行人安全性

在英国繁华的零售商业区实施的创新项目为行人安全新举措提供可供效仿的蓝图。该系统部署在英国诺丁汉附近格里特布鲁克镇(Giltbrook),利用反光路钉和警告标志向接近内部人行横道的汽车驾驶员发出警告,人行横道横跨通向零售商业区的主要车辆出入通道。LED路钉和警告标志由FLIR的C-Walk行人探测器激活。

FLIR C-Walk传感器识别横穿道路的行人,然后启用道路上的路钉和减速标志。

格里特布鲁克镇零售商业区管理人员希望增强司机的行人意识,并且寻找一种行人检测专用技术。他们发现FLIR C-Walk行人检测传感器非常适合该应用。ITS系统集成商Swarco提出一种基于FLIR C-Walk行人检测的智能解决方案。司机的驾驶行为有了立竿见影的变化,而且截至目前的反馈都很积极。该系统表现得十分出色,这是该地区首次启用该系统,开启了一种全新的行人检测方式。

行人检测

杆装式C-Walk传感器检测预定义检测区域内横穿街道的行人。FLIR C-Walk传感器识别进入预定义检测区的行人,然后启用道路上的路钉和减速标志。FLIR C-Walk是一款集成探测器和摄像头的一体式传感器。它利用预定义检测区域(“虚拟圈”),提供可靠的全天候行人检测。初步迹象表明该定制系统已说服司机在接近十字路口时减速行驶。反光路钉仅在行人通行时才工作,因此司机在相当远的地方就知道必须得减速行驶。如果灯光自始至终不停闪烁,有时人就不会保持应有的警惕,因此仅当行人穿行十字路口路钉才闪烁这种做法形成一种即时警告。

这是一种聪明、实用、成本低且可持续的方式,势必能增强该地区的交通安全性,尽管这是路钉首次以这种方式使用,但是这种做法很可能会得到推广。报警系统旨在提高行人安全,但是不会抑制司机,而是仅仅提醒他们已驶离公路并考虑开始减速。路钉对增强行人意识或危险警告或增强导航比较重要的应用十分有效。FLIR公司业务拓展总监Sukhdev Bhogal表示:“FLIR公司的C-Walk是检测设施的核心部分,如果拿掉C-Walk,整个系统注定会发生故障。该系统在黑暗中的检测效果尤为出色,客户和租户的反馈都很积极。”

FLIR C-Walk传感器的配置通过预装人性化软件的便携式个人电脑完成。

安装简单

C-Walk传感器的设计旨在避免高昂的安装和维护成本。就这一点而论,安装过程快捷而简单:安装,连接,即可开始分析行人检测区域。C-Walk传感器可轻松安装在现有基础设施上。该传感器的配置通过预装人性化软件的便携式个人电脑完成。配置过程不到5分钟,并且无需专业知识。利用热像仪图像,可精确定位虚拟行人检测区域。可通过MPEG-4视频流核实和查看检测结果。

Sukhdev Bhogal评论道:“FLIR C-Walk传感器极易设置,安装简单直接,软件环境非常直观。特别实用的一点是能在笔记本电脑上以可视化的方式设置检测区域以及确认检测是否正常工作。”

相关文章

案例研究

里翁-安蒂里翁大桥昼夜交通监控

Read more
应用案例

FLIR热成像传感器助力新西兰奥克兰市提高塔马基大道的骑行安全

Read more
Back to top