不夸张地说,莫斯科市的交通堵塞统计数据结果着实难以令人满意。莫斯科市政当局最近开始着手开发智能交通系统,以期待解决严重的交通拥堵问题。为了疏导信号交叉口的交通流,他们找到了FLIR公司,寻求专业技术支持。超过3,000台TrafiCam x-stream视频车辆检测器将投入使用,以实现自适应的交通信号控制。
莫斯科市中心是欧洲的城市中心之一,白天人流量多达1,600万,车辆数目众多,约600万辆,且还在迅速增长,从而导致交通密度奇高。最近,莫斯科交通拥堵指数一直高居全球主要城市之首。交通高峰期,从出发地到目的地的平均花费时间仍在持续上升,而且与其他城市相比,莫斯科人的迟到率也是全球最高的。紧随俄罗斯首都之后的其它三大交通最拥堵欧洲城市依次为伊斯坦布尔、华沙和马赛。

超过3,000台TrafiCam x-stream视频车辆检测器将安装在各大繁忙信号控制路口。
为了解决这一问题,莫斯科市政当局下令打造莫斯科智能交通系统(ITS Moscow),项目由联邦政府和市政官员共同负责,旨在缓解莫斯科交通拥堵状况。整个项目计划投资约2亿欧元,预计2015年底竣工。ITS Moscow项目包括智能交通系统(ITS)的开发与维护,能够缓解莫斯科主要交通问题及其交通拥堵状况。官方预计该系统将降低超过20%的交通流量。
智能交叉路口
打造所谓的智能交叉路口是ITS Moscow项目的重要组成部分,这些路口均采用FLIR公司的智能传感器来进行城市交通监控。超过3,000台TrafiCam x-stream视频车辆检测器将安装在各大繁忙的信号控制路口,每个交叉路口安装4台。FLIR技术可满足超过750个交叉路口高效运转的需求。这些一体化智能热像仪被用于探测等候车辆和驶近车辆,然后根据车流信息优化交通信号配时。这样,FLIR的TrafiCamx-stream智能传感器便有助于减少交通信号灯等候时间。FLIR公司国际业务拓展经理Artem Kryvobok表示:“这种先进系统可以根据来自TrafiCam x-stream智能传感器的信息实时改变交通信号周期,对不断变化的交通状况做出反应。一旦所有FLIR传感器全面投入运行,预计整个莫斯科交通信号等候时间将显著降低。”
TrafiCam x-stream视频车辆检测器将CMOS摄像机与视频检测器整合入单一装置内。该一体化传感器是一款经济实惠的解决方案,用于检测和监控信号交叉口处的移动和静止车辆。通过检测输出或IP协议,车辆存在信息被传输至信号控制机,以便对信号配时进行动态调整。通过这种方法,可减少车辆在交通灯处的等待时间,优化车流。智能的TrafiCam x-stream视频车辆检测器是地感线圈检测器的可靠替代解决方案。FLIR TrafiCam系列使交通管理者能够准确定位和验证车辆检测区。由于这些区域显示在视频图像上,他们可以在交通状况多变的情况下仍能轻松重新定位这些区域。

TrafiCam x-stream是一种IP可寻址装置,以全帧速率为一般交叉路口监控中心提供MPEG-4或H.264彩色流媒体视频。
出色的性能
Artem Kryvobok表示:“采用FLIR TrafiCam x-stream传感器的试点项目已于2012年部署在莫斯科街道,经过项目权威的全面评估,TrafiCam x-stream被评为出色的技术解决方案。即便在莫斯科严重污染的情况下,FLIR传感器也能提供良好探测结果。由于汽车尾气排放程度高,交通摄像头的镜头容易变脏,从而影响探测效果。幸运的是,TrafiCam x-stream不存在这方面的问题。”对于交通管理控制室的视频流可视化能力,莫斯科市政当局也非常重视。TrafiCam x-stream是一套IP可寻址装置,以全帧速率为一般交叉路口监控中心提供MPEG-4或H.264彩色流媒体视频。控制室操作员可以通过人性化的web界面在线处理视频资源。