通过终止隐藏的泄漏来降低能源成本

如今飙升的能源成本可以对公司的利润产生巨大影响,特别是对于那些在生产过程中依赖压缩空气和真空系统或使用二氧化碳等气体的制造商。当这些系统发生泄漏时,就像是钱在随着空气一起流逝。因此,能够发现系统泄漏、查明源头,甚至使用检测系统计算能量损失,这都改变了游戏规则。 

FLIR Si 系列是用于泄漏检测的声学成像仪:是确定压缩空气系统中高压泄漏、真空系统故障和 CO2 泄漏位置的出色解决方案。无论您选择 Si2-Pro, Si2-LD, Si124-LD Plus 还是任何 Si 系列相机,我们的轻量级单手相机都能帮助您识别效率损失和潜在故障,速度比传统方法快 10 倍,并且只需最少的培训。

观看声像仪的使用方式

发现泄漏并分析节能方法

FLIR Si2-LD 和 Si2-Pro

通过定期维护,FLIR Si 系列可帮助工厂节省公用事业费用,并可将安装新压缩机的费用推迟。

查看产品

 

FLIR Si2-Series声学泄漏检测如何为您的行业带来益处

为什么选择声学成像检测?

压缩空气或许便宜,但如果系统出了故障,运行系统所需的电力可不便宜。通过及早通过检测系统和传感器发现泄漏,设施人员有机会防止进一步的能源浪费,并且可以安排维修,而不是为了更换整个系统而面临关闭操作的风险。

用声学成像仪进行泄漏检测可以提高能源效率并降低成本,这不仅包括维修压缩空气和真空系统的成本,还包括与生产过程中可能发生泄漏的昂贵特种气体相关的成本。FLIR Si 系列声学成像仪可以在现场为您计算节能效果,让您立即就能知道多久可以收回投资。 

FLIR Si 系列声学成像仪可以利用机器学习,从背景中辨别出泄漏所产生的声音模式的不同特征。就像您可以区分口琴和钟声一样。结合可以在屏幕上实际看到泄漏的能力,技术人员几乎立即就可以确定泄漏位置。

 

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策

相关内容

应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可防止严重事故发生并节省制药厂的成本

Read more
应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可提高汽车行业的生产力和竞争力

Read more
白皮书

制造厂如何借助声学成像加快检查

Read more
案例研究

压缩空气系统泄漏检测:FLIR Si124 声学成像仪帮助 Air Power East 取得成功的案例研究

Read more
应用案例

利用声波成像仪减少二氧化碳排放

Read more