保障采矿和生产的可靠性

在采矿行业,未检测到的压缩空气泄漏和局部放电可能导致严重的后果,如能源效率低下、停机维修时间增加或关键资源损失。传统方法,如目视检查通常缺乏精度,这可能意味着采矿作业面临更高、可避免的风险。在这个行业中,维护生产和提取操作需要坚固可靠的相机设备,以确保矿物和金属的安全和准确提取。

这就是声像仪可以带来改变的地方。FLIR Si系列等声像仪拥有124个低噪声麦克风,有助于及时识别最小的泄漏和局部放电。

我们的技术通过隔离设备中的任何潜在故障,帮助您在现场做出更明智的决策,最终实现更安全的采矿作业并减少停机时间。通过捕获实时数据,FLIR声像仪可帮助您检测可能影响运营安全性和效率的设备故障和异常。

 

贵组织使用声像相机可以节省多少成本? 在下方计算您的潜在投资回报率。

FLIR Si 系列声像仪可用于检测压缩空气泄漏、真空系统泄漏和局部放电

使用声像仪进行超声波成像是识别效率损失和潜在故障的有效方法,比传统方法快 10 倍,只需最少的培训。利用FLIR-Si系列相机,最大限度地减少采矿作业的停机时间。 

Si2-Pro

用于局部放电检测、加压泄漏检测和机械故障检测。

查看产品

Si2-LD

用于加压气体泄漏检测和机械故障检测。

查看产品

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策

了解有关声学成像的更多信息

如何利用声学成像更快地检测出压缩空气泄漏

下载

选择声学成像仪的 7 个注意事项

下载

清楚准确地识别压缩空气泄漏

下载