使高压设备保持良好状态

对于高压 (HV) 电气设备而言,局部放电 (PD) 是一种看不见的威胁,可能对关键基础设施造成严重破坏。如果没有检测到,PD——如电弧、电晕和表面放电——可能会带来电力中断的风险,导致紧急维修。在偏远地区,这些维修可能要耗费数百万美元,比计划性维修的成本高出数倍。

维护人员现在开始使用声学成像来定位局部放电,即使在设备出现故障之前也能发现其独特的声音特征。FLIR Si 系列包括一系列用于高压系统局部放电检测的声像仪。这些小巧轻盈、可单手操作的声像仪将先进的信号处理与人工智能相结合,其自动检测和识别局部放电的速度比传统方法快 10 倍,只需很少的培训。

 

FLIR Si2-PD 和 FLIR Si2-Pro

发现高压电气系统中的局部放电

使用 FLIR Si2 高效、安全地执行非接触式检测,以进行 PD 检测,或者使用多功能 FLIR Si2-Pro,不仅可以检测 PD,还可以提供声学泄漏检测,以识别压缩空气系统中的加压泄漏、真空系统中的故障和 CO2 泄漏。

了解声学成像的工作原理

为何采用声学成像进行局部放电检测

快速定位局部放电

FLIR Si 系列声像仪提供先进的基于声音的解决方案,可用于检测和分析故障、劣化和缺陷等工业问题,包括局部放电。值得注意的是,局部放电产生的声音异常通常发生在可用红外热像仪检测的温度升高之前。这为潜在的未来故障提供了额外一层早期检测。

虽然在电力线附近听到嗡嗡声或滋滋声并不少见,但局部放电通常超出了人的听力范围,使其非常难以确定。在背景噪声水平较高的嘈杂工作环境中尤其如此。通过使用类似于红外热像仪的手持式声像仪,用户可以大面积扫描,并在被检查部件的数字图像上显示由局部放电产生的超声波声音的精确位置,无论这些声音是人耳听不到还是被背景噪声所掩盖。

局部放电诊断 - 预测性维护必不可少

局部放电识别是高效、基于状态的监控 (CBM) 或预防性维护 (PdM) 策略不可或缺的组成部分。在早期阶段检测到局部放电非常关键,因为这样可以最大限度地减少对绝缘体的潜在损坏,并可显著降低设备故障的风险,从而减少停机时间。

快速收回投资

主动检测局部放电的经济效益很明显:这已被证明是一种更具成本效益和破坏性更小的方法,可以识别和解决局部放电问题,战略性地规划计划停机时间,并对绝缘体和电气组件进行必要的维修和更换。

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策

从发现中心

应用案例

通过声学成像确保地下保险库的安全性

Read more
应用案例

使用声学成像技术减少能源损失并提高玻璃生产的安全性

Read more
技术说明

为什么声像仪的麦克风质量比数量更重要

Read more
应用案例

使用 FLIR Si1-LD 检测和优先处理铁路制动系统气体泄漏

Read more
应用案例

利用 FLIR Si2-Pro 声像仪提高铁路保养库效率

Read more
应用案例

幕后:声学成像技术如何帮助芬兰国家歌剧院和芭蕾舞团顺畅运转

Read more
基本原理

工业粉尘像“定时炸弹”?FLIR Si2x防爆声学成像仪可轻松化解危机

Read more
白皮书

春运期间如何守护铁路电气系统与火车平稳运行

Read more