使用基于 Flir 路线的解决方案简化和改进检测

预防性维护计划的成功取决于维护团队随时间推移收集准确、可重复数据的能力。这可能会降低日常维护检查的速度,需要更多时间来调查每项资产并以同样的方式进行记录。

Flir的解决方案是热像仪内置的路由功能,遵循Flir Thermal Studio Pro中创建的预设检测计划。

FLIR路由软件如何提高检测效率

创建每个地点需要检查的资产列表,按最有效的顺序排列。然后,以数字格式导出路线,并将其上传到带路线*的 Flir 热像仪,开始您的调查。

查看产品

使用参考成像技术获得一致的热数据

整理新的检测图像,使其与以前的图像相匹配。Reference Imaging 确保图像和相机设置从一次检测到下一次检测的一致性,以实现更准确的趋势分析。

了解详情

轻松完成检查后报告

由于预先计划的路线和内置的组织功能,检查后报告非常简单。使用 Thermal Studio Pro 轻松将热图像和视觉图像与您的资产列表匹配,添加图像注释,并创建最终报告。

了解详情

基于路线的检测的优势

遵循基于路线的检测路径可节省时间、减少挫折感并确保团队收集所需的数据,以便为具有成本效益的维修计划提供信息。 

“生成报告通常需要大量人工操作,但是使用 FLIR Route Creator,我们可轻松将报告时间缩短一半。”— WearCheck 预防性维护主管 Deon Gaarkeuken。

遵循符合逻辑的预先计划顺序可减少执行检查所需的时间,以便工人可以继续执行其他任务。

通过自动化图像上传和数据管理,检查员可以将重要信息直接移动到自定义报告中并立即共享。

了解基于路线的检测


*2020 年 10 月 8 日以后生产的 FLIR Exx 系列、T500 系列、T800 系列和 T1000 系列热像仪中已预装。较早的 Exx 系列和 T 系列热像仪型号可以购买。