避免故障,最大限度地延长正常运行时间

持续监控的目的是在故障发生前识别问题,防止发生成本高昂的停机事件。需要监控的典型设备包括:高、低电压装置、涡轮机、压缩机及其他机电设备。 

使用连续热像仪进行适当的状态监控是维持正常运行时间的有效方法。要了解有关状态监控的更多信息,请访问此页面。 

获取自动化与工业安全宣传册

可配置以满足您的过程/质量控制需求

借助FLIR A50和A70系列相机,您可以完成从监控火山内热梯度到验证生产线一致性的所有工作。

世界一流的热成像和 Seamleess 集成

FLIR Axxx 系列非常适合过程控制监控、质量保证、状态监控和早期火灾检测。

紧凑型 FLIR 红外热像仪改变了状态监控的游戏规则

了解一家台湾技术公司如何帮助工业企业将 FLIR 状态监控相机与其系统集成到一起,提供 24 小时全天候监控,从而保护设备并防止停机。

Now Playing

可配置以满足您的过程/质量控制需求
可配置以满足您的过程/质量控制需求

Now Playing

世界一流的热成像和 Seamleess 集成
世界一流的热成像和 Seamleess 集成

Now Playing

紧凑型 FLIR 红外热像仪改变了状态监控的游戏规则
紧凑型 FLIR 红外热像仪改变了状态监控的游戏规则

维护燃气厂和火焰堆的安全性

在工厂设备的意外过压期间,许多行业使用废气燃烧烟道来燃烧掉多余的废气副产物或泄压阀释放的易燃气体。红外热像仪是有效的监控工具,因为,事实上,红外热像仪可在任何天气条件下进行全时段远程监控。除此之外,红外热像仪避免了紫外线(UV)火炬探测器、火炬电离光谱分析仪、热电偶和点温仪等监测技术中相关的技术和成本问题。
flarestacks-automation-banner.jpg

确保变电站正常运行时间

电力公司如今面临着基础设施老化、断电和掉电风险日益增加以及安全威胁等问题,这些问题轻则招致高昂的意外维护成本,重则酿成灾难性后果。借助FLIR红外热像仪和状态监控软件,可从遥远的监控位置对即将发生的设备故障和安防漏洞进行全天候检测,无论白天还是黑夜。
substations-automation-banner-darker.jpg

避免灾难性故障

钢铁厂钢包的使用寿命有限。钢铁厂的耐火炉衬受到磨损或因冲击而破损时,钢包的外部会接触到过高的温度。Flir红外热像仪系统可以监控钢包,捕捉崩解,并可能防止熔化的金属断裂。
有关钢铁制造的更多信息
category-condition-monitoring-darker.jpg

全天候电气安装监控

使用红外热像仪对制造企业和公用事业公司的某些关键电气和机械装置进行全天候监控。热量生成表明设备健康状况不佳和可能即将发生故障。固定安装式红外热像仪能为您提供优势,因此您无需依赖于定期检查。可设定一旦超过温度阈值时发出报警。
electricalinstalls-automation-banner-darker.jpg

以您的方式获取分析数据

利用这一全新的 FLIR 红外热像仪系列,检测和识别制造工业过程中的热问题,收集准确的热数据,并用您自己的专有软件进行分析。Axxx 系列相机为标准或高级图像流配置,可以通过与定制开发的软件进行简化集成,解决您的具体任务。
manufacturing_hero_adobe320511234-darker.jpg

为客户提供更好的分析

对于电力公司来说,专业报告在帮助客户了解热像仪检测和扫描仪发现的问题方面有很大的帮助。FLIR Thermal Studio Pro 提供的高级分析和决策支持为您提供一整套丰富的测量工具、批处理、检测路线的预先规划能力,以及自定义报告模板。
了解有关 Thermal Studio 的更多信息
Thermal studio_cm.png

从发现中心

技术说明

您的热像仪防爆吗? 下面为您说明为什么您需要用 FLIR Cx5 来完成下次检测工作。

Read more
用例场景

来自实践的洞见:利用自动化红外热像仪防止资产故障、生产线停工和火灾

Read more
应用案例

持续状态监控热成像防范钢面崩落

Read more
案例研究

热成像技术用于油气管道早期泄漏检测

Read more
应用案例

Sensei Solutions依靠FLIR自动化热像仪进状态监控

Read more
应用案例

FLIR能实现采矿业的实时液体泄漏检测

Read more
应用案例

便携式FLIR热像仪:状态监控的规则改变者

Read more