为什么 BESS 站点所有者需要 Flir 热成像解决方案
为了降低 BESS 设施的风险,Flir 提供最先进的热像仪,可根据现场规模和复杂性进行定制,提供易于集成的开放平台,并包含内置软件,用于对潜在热点进行高级热分析和警报。

电池储能系统
电池储能系统 (BESS) 是当今能源基础设施的重要组成部分,其通过电力的储存与分配,有效平衡供需并确保电网稳定。这些电池系统通常安装在大型户外集装箱内,内含堆叠的电池组,每一代产品都比上一代更加安全、稳定和可靠。
尽管如此,因温度剧烈变化而导致起火的潜在风险仍然存在。保持警惕至关重要,而专门用于探测火灾前兆(例如损坏或故障迹象)的热传感器系统同样不可或缺。

储能电站的运营者特别关注热失控问题,当电池组内的温度突然飙升并蔓延至其他电池组时,就可能发生热失控,进而引发火灾并释放有害气体。由于这些电池组排列紧密,一个电池组因故障、损坏或撞击而过热,就可能在整个单元内引发灾难性的连锁反应:一场可能持续数天的火灾将吞噬所有资产。

2024-2025 年发生的多起 BESS 电站事故,印证了对热失控进行强力监测的必要性。例如,2025 年 1 月,加州圣克鲁斯附近的 Vistra 储能设施爆发大规模火灾。
释放的有毒气体导致 1500 名居民紧急疏散。而锂离子电池遇水可能爆炸、高温下可能复燃的特性,使得灭火工作异常艰难。BESS 火灾可能释放的毒性气体包括氟化氢,美国疾控中心认定该气体会刺激眼睛、鼻子、口腔、喉咙和肺部。
为了降低 BESS 设施的风险,Flir 提供最先进的热像仪,可根据现场规模和复杂性进行定制,提供易于集成的开放平台,并包含内置软件,用于对潜在热点进行高级热分析和警报。