许多对数据中心运行至关重要的系统在发生故障之前都会升温。温度是能源消耗和设备运行的重要指标,因此,使用热像仪持续监控电气和机械系统对于查找增加功耗或可能导致电气系统、制冷设备或计算硬件故障的故障而言是理想之选。

持续监控
数据中心热成像解决方案
数据中心维护团队在保护客户和企业所依赖的关键资源方面占有很大份额。幸运的是,他们拥有一种秘密武器,使他们能够在问题变成大问题之前尽早发现问题:Flir热成像。

维护正常运行时间的挑战
对于数据中心而言,保证正常运行时间变得越来越复杂。由于如此多的机械、电气和电子基础设施处于一个屋檐之下,过热是一个主要问题,不仅因为基础设施没有有效地利用能源,而且因为过热可能导致服务器完全关闭,影响世界各地的用户,甚至数据或设备丢失。
关键系统的全天候监控

暖通空调和冷却系统
为了平稳高效地运行,数据中心需要完美的风冷条件。数据中心通常采用热通道/冷通道布局原理。服务器机架排在过道上,前侧彼此对立。冷通道直接从高架地板底部的机房空调 (CRAC) 装置中获取冷空气。冷空气冷却机架上的服务器。与此同时,服务器的背面在热通道中排出热空气,然后返回CRAC装置。

早期火灾探测
虽然数据中心火灾相对罕见,但它们可能会产生毁灭性的影响。数据中心可能配备火灾报警和消防系统,但一旦火灾开始,资产损坏几乎是肯定的。固定式红外热像仪可以在热点点燃之前识别热点,并提供预警响应,以避免在资产受损或安全受损之前发生完全破坏性火灾。
了解有关早期火灾检测的更多信息


物理安全
热像仪还有助于保护数据中心的物理边界,防止不必要的入侵者或入侵者进入。这些系统具有高对比度、高分辨率和长检测范围,可在大多数不利天气条件下看到,例如微雨、雾、烟雾或漆黑。当与视频分析集成时,远程操作员可以查看热流和可见视频流,以改进警报验证和入侵者识别。