Flir 获得了 GF 系列和 G 系列相机符合以下灵敏度标准的第三方验证。
对于 EPA 制定的 NSPS OOOOa 和 OOOb 甲烷规则:
您的光学气体成像设备必须能够以 ≤60 g/hr 的流速从直径四分之一英寸的孔中对浓度为 10,000 ppm 的半甲烷、半丙烷气体进行成像。
对于附录 K 至 40 CFR 第 60 部分:
您的光学气体成像设备必须能够以 19 g/hr 的速率检测甲烷排放,以 29 g/hr 的速率检测正丁烷排放或以 22 g/hr 的速率检测丙烷排放,并在平静风况(≤1 米/秒)下以 5°C 的 delta-T 在 2 米的观察距离下执行。