弹道学

通过具有最先进的停止运动功能的Flir相机研究高速子弹和弹丸的弹道行为。

武器测试

观察爆炸的快速转化,并以最高的可见度跟踪各种物体碎片在火焰中的轨迹。

武器力学

通过研究使用过程中武器各个部分之间的热量分布来优化武器力学。

材料测试

从高速目标的影响中获取有价值的数据,以研究和描绘不同材料的特征。

高速,高灵敏度

Teledyne FLIR 的高速热像仪将高分辨率与超高帧率相结合,使研究人员无论是在实验室中还是在试验场上,都能够记录快速移动物体的定格或温度的迅速变化。
了解详情
x6980-x8580 hero_1200x628.jpg
我们将 FLIR x6900sc 带到现场,观察弹药开火细节,看看防弹衣对子弹的反应,以及拍摄飞行中的弹头。

满足您需要的软件

无论您是想使用易于部署的 Research Studio 软件快速记录、分析和共享热数据,还是需要开发定制软件界面来满足您的独特测试需求,Flir 都能为相机控制、数据流和采集器提供多种软件选项,是 GigE、CoaxPress 和 CameraLink 等行业标准界面。

高级 X 系列相机

创新行动

下载

选择用于研发的红外相机时的 7 大须知事项

了解详情