更长距离,适合更多应用场景

Flir 的高性能热像仪和先进的镜头系统可帮助您持续检测和跟踪远距离的挑战性目标。无论您想要执行精确的对峙测量还是需要精确的时空位置 (TSPI) 数据,Flir 相机将始终确保最高的目标可见性和辐射测量能力。

光学跟踪

即使在黑暗或恶劣的天气条件下,也能提高远距离微小物体的目标能见度。利用FLIR强大的SDK和硬件连接选项,轻松集成光学跟踪支架。

雷达增强

通过支持精确时间、空间和位置信息 (TSPI),FLIR 远距离红外热像仪扩展了雷达系统的功能。

远距离辐射测量

FLIR坚固耐用的IP65辐射相机,能够以最高的精度执行露天对峙测试和测量。

目标计分

跟踪目标的整个轨迹,以影响和收集可推进研究的可靠数据。

更长距离,适合更多应用场景

远距离热成像对于在恶劣环境下,以及露天测试的测距应用中进行精确数据采集至关重要。Teledyne FLIR 科研级系列热像仪可以提高数据质量,同时节省时间并消除在远程、动态数据采集环境下工作所固有的挫折感。
了解有关 RS 系列的更多信息
R6780 LP hero.png

卓越的分辨率和测量精度

FLIR RS8500 将能够输出高清分辨率热图像和高帧率的中波红外热像仪与先进的 10 倍公制变焦光学技术相结合,以生成远距离目标的高质量辐射数据。

加深您对 FLIR 软件的了解

FLIR Research Studio 软件使用户能够完全控制热像仪的触发和同步等功能,同时提供用于记录、分析和共享重要热数据的简化工作流程。能够同时连接到多个实时热像仪数据流,并同时查看以前记录的数据,从而比以往任何时候都更容易比较不同测试和不同波段之间的结果。

应用案例

FLIR 高速红外热像仪可提高远距离跟踪和测量应用的目标能见度

小封装先进光学器件

Teledyne FLIR 先进的光学器件让您能够实现目标像素数的最大化,并将镜头位置的 TSPI 精确时间戳和热像仪数据嵌入到每幅图像的标题中。所有这些都在一个更小、更轻的封装中实现。

满足您需要的软件

无论您是希望使用易于部署的 Research Studio 软件快速记录、分析和共享热数据,还是需要开发定制软件界面来满足您的独特测试需求,Teledyne FLIR 都能提供多种软件选项,用于相机控制、数据流和采集器,这些都是行业标准界面,如 GigE、CoaxPress 和 CameraLink。

推荐产品

了解有关远距离跟踪和测量的更多信息

查看更多
新闻稿

Teledyne FLIR 推出 RS6780 远距离辐射测量红外热像仪

Read more
下载

选购科研用红外热像仪的七大须知

Read more