无损测试(NDT)/材料测试

具有锁定、瞬态和脉冲功能的 FLIR 相机可执行诸如无损测试 (NDT) 或应力映射等高级检测,从而解决低至 1 mK 的温差。NDT 广泛用于评估材料、组件或系统的性质,而不会造成损坏。红外相机可以通过目标激发和观察目标表面的热差来检测内部缺陷。热成像是检测复合材料、太阳能电池、桥梁和电子产品缺陷和故障点的宝贵工具。它也是执行材料测试时进行应力热测绘的绝佳工具。

复合材料检测

热无损测试能够通过目标激发并观察目标面上的热力差异检测内部缺陷。其是检测复合材料空洞、脱层和水杂质的有价值工具。
查看所有产品
constrain-1130x0--884470441.jpg

太阳能电池检测

太阳能电池可能存在分流器缺陷。当电池通电时,这些分流器可由“锁相热成像”技术轻松检测出。锁相光致发光测试可由近红外相机完成。
查看所有产品
constrain-1130x0--1561847124.jpg

桥面检测

桥面检测是一种无损多传感器技术,可识别老化区域,并计算出确定每一个桥跨径/车道老化程度的定量指标。FLIR红外相机可更精确地评估混凝土桥面状况。其还有助于更好地预测情况老化进展并评估修复的必要性。通过加强对桥面老化的早期检测,运输机构将能够采取积极的维护措施,以更低的生命周期成本延长桥面剩余寿命。
查看所有产品
constrain-1130x0--411556176.jpg