可持续能源解决方案的状态监控

全球的电力需求和对燃料储备的担忧,以及政治压力,将煤炭和天然气价格推向新高,许多政府和企业正在寻求将可再生能源作为可靠、可持续的替代能源。

这些可再生能源都需要定期进行预防性维护检查,以确保设备高效运行,并且避免对客户造成意外干扰。实现这一目标的有效方法是采用热像仪和声像仪技术。

可再生能源应用

太阳能

太阳能发电场运营商需要定期对太阳能模组、逆变器、电气连接器和变压器进行预防性维护,以检测出任何潜在故障、避免故障并保持安全。红外热像仪可以识别这些关键部件上的热点以及整个系统的电气故障,在太阳能发电场维护中发挥重要作用。

风能

风电占全球可再生能源的6%,仅次于水力发电。由于电站很大且位置偏远,使得机械和电气系统的预防性维护既困难又耗时。利用热像仪进行电气/机械检测,以及利用声像仪来查找局部放电,有助于确保所有组件高效运行。

了解详情

水电

在水电站,水流经管道或笔架,然后推向并转动涡轮叶片以旋转发电机。组件或设备的退化会导致故障或发电效率低下,从而给发电厂带来巨额成本。大坝维护包括电气/机械检测,以及检查坝墙是否有裂缝、空隙和分层。

了解详情

生物质

生物能由木材、木炭、粪肥和农作物等各种有机材料产生。但用燃烧生物质的方法产生能量也会产生温室气体排放,其中很大一部分是二氧化碳 (CO2)。光学气体成像仪可以帮助生物质能生产者监测和报告 CO2 排放,以便他们能够遵守排放法规。

Flir 整体解决方案

可再生能源行业的 Flir 技术是用于监控系统和故障诊断的强大、无创工具。利用这些技术,检测员可以及早发现问题,记录问题,并在发生故障并被迫进行昂贵的更换之前安排维修。

Flir Total 解决方案包括:

  • 红外、声学和光学气体成像仪
  • 检测路线指南
  • Flir Ignite 提供安全的直接数据存储,Flir Thermal Studio 软件提供快速报告和分析
  • 培训和服务

 

适用于可再生能源行业的 Flir 产品

红外热成像技术培训资源

通过红外培训中心提供的红外热成像培训课程,让您的员工具备检测技能。我们还为希望提高热检测技能的大型团体和组织提供在线和现场培训课程。


联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策