应用聚焦:发电用汽轮机

减少停机时间,降低维护成本

汽轮机是将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式动力机械,又称蒸汽透平。主要用作发电用的原动机,也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等。还可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满足生产和生活上的供热需要 。那么在日常的检修中,要如何注意呢?

传统检测弊端多,亟待解决

众所周知,汽轮机依靠氢气来运转,这是一种非常易燃的气体。当对系统进行维护时,需要将氢气从系统中清除,并用惰性气体二氧化碳(CO2)替换。当使用传统检测方法时,定位涡轮发电机上的二氧化碳泄漏耗时耗力,特别是当需要关闭设备进行维护时。

steam-turbine-inspection-1.png

一个难以发觉的小泄漏可能会成为一个巨大的、代价高昂的问题,甚至是一个严重的安全隐患。但这些问题肉眼难以发现。例如,如果一个喷嘴安装的方向不对,在出现问题之前,没有人会知道。幸好,随着科学技术的发展,一种无需停机的简便安全地检测方法已广泛使用。
那就是使用FLIR光学气体成像热像仪、热像仪和电气测试设备等检查工具的组合,可以帮助您实时可视化气体,以定位小泄漏、验证维修并避免昂贵的停机。

FLIR产品组合,解决汽轮机检修问题

OGI热像仪:二氧化碳可作为氢冷发电机系统泄漏检测的示踪气体,使用FLIR GF343光学气体成像热像仪可以实时显示二氧化碳气体的轨迹,因此可帮助您精准定位泄漏源。

steam-turbine-inspection-2.png

连接处的二氧化碳气体泄漏

热像仪:FLIR热像仪在汽轮机检修系统中也非常有用,在使用标准预防性维护计划无法检测到涡轮发电机的潜在问题时,FLIR E53可以很好地定位问题点。例如,FLIR热像仪可以检测到衬垫材料失效而发生的空气泄漏问题。

steam-turbine-inspection-3.png

工业内窥镜:在汽轮机运行的过程中,就可以使用FLIR VS80工业内窥镜套件观察汽轮机的变形、裂纹、烧蚀等,还可以对电厂汽轮机叶片进行定期的查验,观察叶片有无裂纹、变形等情况。及时避免设备出现安全隐患,有效防止停机停工带来的损失!

steam-turbine-inspection-4-4.png

降低风险,节约成本

计划外停机对汽轮机相关的整个系统来说是一个成本高昂、不必要的负担。使用FLIR光学气体成像热像仪、热像仪和工业内窥镜等,可以代替传统的检查方法,通过实时观察CO2的泄漏和热点变化以及近距离查看机械磨损情况,来提高工作效率。FLIR各个产品的组合使您能够及早发现泄漏和热异常,从而节省维护和停机成本,及早发现潜在危险还可以避免人员受到严重伤害,妥妥滴“一举两得”。

steam-turbine-inspection-5.png

下载此案例

相关文章

应用聚焦

应用聚焦:风电设施预防性维护

Read more
Back to top