Teledyne FLIR宣布推出FLIR ONE Edge Pro----一款真正的无线连接式的手机红外热像仪



Teledyne Technologies Incorporated旗下的Teledyne FLIR中国公司今日宣布推出适用于移动设备的无线连接式红外热像仪FLIR ONE Edge Pro。与之前的型号不同,FLIR ONE Edge Pro经过重新设计,无需物理连接配套的移动设备,也没有针对不同的操作系统推出不同的型号,为红外检测提供了更大的灵活性。
“FLIR ONE Edge Pro是一款功能全面、先进的红外热像仪,它采用了可分离式设计,您可轻松舒适地将其握在手中。使用FLIR ONE Edge Pro无需特定的连接端口或操作系统,非常灵活。”Teledyne FLIR营销和业务发展副总裁Chris Bainter表示,“除了全新的硬件设计,Teledyne FLIR还提供多种软件工具,可帮助新用户和未接受过培训的用户顺利执行热成像检测,处理图像并创建报告。它的常见用途包括建筑检测、汽车维修和工业维护应用等。”

灵活且耐用的设计
FLIR ONE Edge Pro符合“RESNET”标准,防护等级为IP54,操作人员可使用附带的弹簧夹将热像仪安装在多种类型的手机和平板电脑上。它支持蓝牙和Wi-Fi连接,用户可通过移动设备操作30米外的Edge Pro热像仪,灵活有效地检查难以触及的空间,也同样适用于需要保持较大间距以保障操作人员安全的场景。
FLIR ONE Edge Pro配备了160×120红外图像分辨率的全辐射Lepton红外成像摄像头和一个可见光摄像头,具备能够有效呈现结果的图像质量和处理功能。两种摄像头通过MSX®技术整合在一起,此外,它搭载的VividIR技术可结合多个图像帧,生成一张更加清晰的最终图像。MSX专利技术( 专利号:201380073584.9)的图像增强功能会将可见光摄像头的边缘细节叠加到红外图像上,同时保留图像中的所有红外数据,提供更多环境信息和更高的清晰度,为决策制定提供更加可靠的支持。
与前几代FLIR ONE热像仪相比,FLIR ONE Edge Pro还拥有更长的电池续航时间和易于辨识的电量指示器,是灾后修复、住宅检测、能耗审计和工业设备诊断等耗时检查的明智选择。
更强大的图像处理和报告功能
在云存储、成像处理和报告方面,FLIR ONE Edge Pro受益于Teledyne FLIR系列软件,包括Tools Mobile、Ignite cloud和FLIR Thermal Studio桌面软件。用户能够轻松与客户分享Edge的红外图像,并将它们无缝集成到专业报告中。
此外,应用程序开发人员还可以使用FLIR ONE软件开发套件(SDK)开发FLIR ONE Edge Pro专用的自定义应用程序。
您可访问www.flir.cn/FLIRONE-EdgePro 了解更多信息。